Blindnietmuttern

Blindnietmuttern überzeugen als einteiliger Gewindehohlniet, die von einer Seite „blind“, rationell und ohne Nacharbeit gesetzt werden. Sie dienen in der Regel für Schraubverbindungen, können aber auch in Kombination von Vernietung und zusätzlicher Verschraubung angewendet werden. Insbesondere an dünnen Bauteilen und Hohlprofilen wird so ein belastbares Gewinde erzeugt. Der ausgeprägte Nietwulst auf der Rückseite garantiert eine hohe Ausreißfestigkeit.

Vorteile:

  • Von einer Seite her setzbar – „Blindanwendung“
  • Als Blindniet oder Blindnietmutter verwendbar
  • Hohe Ausreißfestigkeit dank ausgeprägtem Nietwulst
  • Einsatz an bereits oberflächenbehandelten Teilen möglich
  • Großes Lieferprogramm an Kopfformen und Werkstoffen
  • Rationelle Verarbeitung mit hand- oder hydropneumatischen Werkzeugen