Einpressbefestiger werden in ein Aufnahmeloch im Werkstück eingesetzt. Dort verdrängt der Einpressbefestiger den Werkstoff im Bereich der Bohrung. Dieser Werkstoff fließt durch Kaltverformung in einen Hinterstich im Schaftbereich des Befestigers. Eine Verzahnung oder eine spezielle Kopfform verhindert nun ein Verdrehen des Bauteils – der Einpressbefestiger wird eins mit dem Werkstück. Zudem verursachen PEM®-Einpressbefestiger keine Beschädigungen oder Aufwölbungen an der Rückseite des Bauteils.
Vorteile:
- Extreme Belastbarkeit auch in dünnen Blechen ab 0,5 mm
- Keine spezielle Bearbeitung der Bohrung nötig
- Kein Nachschneiden des Gewindes
- Ideal auch für beschichtete Oberflächen
- Hohe Positionsgenauigkeit