Wer denkt schon an die Sonne – wir tun es!

Kunde und Anforderung

Logo Griesser

Griesser AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Aadorf, Schweiz mit 1.250 Mitarbeitern.

Die automatisierten und gesteuerten Sonnenschutzsysteme von Griesser helfen nicht nur beim Vermeiden von Überhitzung und Blendung, sondern ermöglichen auch eine Energieeinsparung. Das passende automatische Sonnenschutzprodukt garantiert maximalen Komfort und höchste Sicherheit.

Für die Installation von elektrischen Sonnenschutzsystemen werden Kunststoffverbindungselemente wie Kabelbinder benötigt. In der Vergangenheit lag das Problem darin, sicherzustellen, dass die Kabelbinder nicht spröde werden, wenn sie über längere Zeit extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren.

Lösung
Griesser Rollladen

Ein wetterfester Kabelbinder bietet eine bessere Wetterbeständigkeit und kann bei bis zu 85ºC verwendet werden. Da Griesser auf hochwertige Qualitätsprodukte setzt, war die beste Lösung für das Unternehmen die Verwendung von Kabelbindern mit Polyamid 6.6.

Kundenvorteile
Kabelbinder auf blauem Hintergrund

Mit dem neuen Kabelbindersystem können Garantiearbeiten vermieden werden und die Qualität wurde verbessert.