Reduzierung des Aufwands dank digitalisierter Arbeitsanweisungen
Innovation ist spannend - sie ermöglicht rasche Prozessverbesserungen sowie neue Arbeitsweisen. In der Praxis äußert sich die Innovation in der Fertigung in Form von Automatisierung, technologischen Verbesserungen bei Maschinen und Materialien, verbesserter Nutzung von Daten und Rechenleistung. All diese Fortschritte können dazu beitragen, den Betrieb voranzubringen, indem sie es den Bedienern ermöglichen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und gleichzeitig für mehr Transparenz und Messbarkeit zu sorgen. Standardisierte Arbeitsabläufe - einschließlich der Arbeitsanweisungen und Protokolle, die diese Arbeitsabläufe definieren - sind für die Gewährleistung von Qualität unerlässlich.
Jede Änderung eines Prozesses erfordert aktualisierte Arbeitsanweisungen
Das bedeutet, dass neue Produktionsunterlagen erstellt und verteilt und frühere Versionen gesammelt und entfernt werden müssen. Das ist ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess, der zudem das Risiko birgt, dass veraltete Arbeitsanweisungen zu uneinheitlichen Ergebnissen führen können. Diese Dokumentationshürden erhöhen den "Overhead", der für jede Prozessänderung erforderlich ist, was Innovationen und Verbesserungen im Keim ersticken kann.
Digitalisierte Arbeitsanweisungen unterstützen Innovationen, indem sie diese Hürden deutlich senken
Viele Systeme verfügen über integrierte Entwurfswerkzeuge und benutzerfreundliche Schnittstellen, die das Erfassen neuer Prozesse und das Erstellen oder Aktualisieren von Arbeitsanweisungen vereinfachen. Die Dokumentation kann zentral verwaltet und dann automatisch an die Produktionsstationen verteilt werden - im gesamten Werk oder weltweit -, so dass jeder Bediener immer über die aktuellste Version verfügt.
Durch die einfache Aktualisierung digitalisierter Produktionsdokumente verringert sich der manuelle Aufwand, der bei der Änderung von Prozessen und Verfahren erforderlich ist. Diese Verringerung des Aufwands setzt Zeit frei, um sich auf strategische Verbesserungen zu konzentrieren, was zu einer Kultur führt, in der innovativer Wandel als etwas angesehen wird, das gefeiert wird und nicht nur verwaltet werden muss.
Digitalisierung gibt Arbeitnehmenden Sicherheit

Innovation wirkt sich nicht nur auf Prozesse und Verfahren aus, sondern auch auf die Menschen. Digitalisierte Produktionsunterlagen erleichtern Schulung, Lernen und Arbeiten. Die Flexibilität, die digitalisierte Arbeitsanweisungen bieten, kann den Zeit- und Arbeitsaufwand für Schulungen insgesamt reduzieren und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter unterstützen.
Digitalisierte Arbeitsanweisungen ermöglichen die Nutzung mehrerer Medien
Im Gegensatz zu Papier, wo die Dokumentation auf Text und Diagramme beschränkt ist, können digitalisierte Arbeitsanweisungen durch Animationen, Ton und Video ergänzt werden. Dies bietet eine reichhaltigere, interaktivere Erfahrung, die digitalisierte Arbeitsanweisungen für Bediener mit unterschiedlichen Lernpräferenzen effektiv macht. Da die digitalisierten Arbeitsanweisungen in erster Linie visuell und weniger textbasiert sind, können sie besonders in Umgebungen von Vorteil sein, in denen Arbeitsanweisungen in mehrere Sprachen übersetzt werden müssen.
Nicht nur das Format, sondern auch der Umfang der Informationen kann individuell angepasst werden. Nach der Einführungsschulung fühlt sich ein Bediener vielleicht sicher mit einem bestimmten Verfahren und benötigt nur eine kurze Beschreibung der einzelnen Schritte. Ein anderer Bediener hingegen fühlt sich vielleicht mit zusätzlichen Beispielen, Details oder Erklärungen wohler. Bei Arbeitsanweisungen auf Papier müssen zusätzliche Informationen als Anhang hinzugefügt werden, so dass die Bediener seitenweise (oder Ordner und Ordner) mit irrelevantem Material durchblättern müssen, um das Gesuchte zu finden; bei digitalisierten Anweisungen genügt ein Klick auf einen Link. Durch die erweiterte Suchfunktion und die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen direkt mit den Prozessschritten zu verknüpfen, ermöglichen digitalisierte Arbeitsanweisungen den Bedienern, so viele - oder so wenige - Informationen bereitzustellen, wie sie benötigen.
Konsequente Prozess- und Qualitätsoptimierung in der Montage
Wenn Prozessverbesserungen einfach zu implementieren sind, werden sie häufiger umgesetzt, was zu einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung führt. Digitalisierte Arbeitsanweisungen ermöglichen es den Bedienern nicht nur, den aktualisierten Prozessschritten zu folgen, sondern auch Verbesserungen in den Arbeitsanweisungen selbst vorzuschlagen, die dann schnell und einfach integriert werden können. Dieser wechselseitige Wissensfluss kann die Produktivität steigern, da die Mitarbeiter an der Front bewährte Verfahren einbringen können. Die Eingaben werden schnell validiert und können in die Schritt-für-Schritt-Anweisungen integriert werden, um den Fertigungsprozess zu verbessern.
Digitalisierte Produktionsdokumente ermöglichen auch mehr Datenerfassung, Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle als Papierdokumente
Intelligente Geräte und Prüfeinrichtungen können integriert werden, um die Qualität zu gewährleisten, indem der nächste Schritt nur dann durchgeführt wird, wenn der vorherige korrekt ausgeführt wurde. Während sich ein Bediener durch die digitalisierten Arbeitsanweisungen arbeitet, werden bei jedem Schritt Informationen gesammelt, was zu umfangreichen Datensätzen führt, die für Prozessverbesserungen analysiert und als Produktlebenslauf abgelegt werden können, um sie für Audits zu verwenden.
Die Digitalisierung ermöglicht es, bisher manuelle Dokumentationsabläufe zu automatisieren
Die Datensätze sorgen für Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang der Fertigungsprozesse, wodurch der Bedarf an Genehmigungen in Papierform, Dateneingabe und gedruckten Berichten reduziert werden kann. Automatisierte Arbeitsabläufe sind weniger fehleranfällig und bieten ein weiteres Beispiel dafür, wie digitalisierte Produktionsdokumente zu einer höheren Qualitätsleistung beitragen können.
Fazit
Inmitten von Branchentrends und neuen Technologien sehen sich Hersteller mit einem zunehmenden Druck konfrontiert, zu wachsen, sich anzupassen und neue Arbeitsweisen einzuführen; die Notwendigkeit konsistenter, wiederholbarer Prozesse und qualitativ hochwertiger Ergebnisse bleibt jedoch so wichtig wie eh und je. Digitalisierte Produktionsdokumente vereinen das Beste aus beiden Welten, indem sie Innovation ermöglichen und gleichzeitig Standardisierung gewährleisten, so dass Hersteller zuversichtlich in die Zukunft blicken können.
Durch die Kombination von digitalisierten Arbeitsanweisungen und Protokollen, vernetzten Montagegeräten und -werkzeugen sowie einfachem Zugriff auf Produktionsdaten kann das Smart Factory Assembly System von Bossard Sie auf Ihrem Innovationsweg unterstützen. Finden Sie heraus, wie wir Ihr Unternehmen begleiten können, in Bezug auf Prozesse, Mitarbeitende und Qualität zu innovieren und zu wachsen, während Sie gleichzeitig konsistente, standardisierte und qualitativ hochwertige Ergebnisse erhalten.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr