Logistiker / Logistikerin EFZ

  • Ausbildung
  • Unser Lernender erzählt
Menschliche Voraussetzungen

Menschliche Voraussetzungen

  • Guter Ordnungssinn
  • Freude am genauen Arbeiten
  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
  • Körperliche Gesundheit
  • Bereitschaft, drei Jahre in eine fundierte Ausbildung zu investieren

Betriebliche Ausbildung bei Bossard

Wir bieten unseren Lernenden eine optimale Ausbildung und setzen sie in allen Abteilungen unseres Technologie- und Logistikzentrums ein, zusätzlich ermöglichen wir den Lernenden auch einen Einblick in die Einkaufs- und Verkaufsabteilung. So erhalten sie eine bestmögliche Ausbildung in einem sehr modernen Lagerbetrieb und Unternehmen.

Die Einsätze erfolgen in folgenden Abteilungen:

  • Abpackerei und Etikettierung
  • Warenannahme und Entsorgung
  • Wareneingang und Retouren
  • Lager
  • Kommissionieren
  • Verpacken, Verdichten und CTP (Chemisch Technische Produkte)
  • Verladen
  • Versandadministration
  • Operating, Unterhalt und Sicherheit
  • Technische Kontrolle
  • Einkauf

Zusätzlich schulen wir unsere Lernenden aktiv in Branchenkunde, so dass sie nach Ablauf ihrer Lehrzeit beste Kenntnisse unseres Geschäftes haben und gefragte Mitarbeitende für die Weiterbeschäftigung sind.  

Wie bewerben Sie sich?

Wenn Sie sich für die Ausbildung zum Logistiker interessieren, möchten wir zuerst eine schriftliche Bewerbung von Ihnen. Diese umfasst:

  • Begleitbrief von Hand oder mit Computer geschrieben mit Begründung, warum Sie diesen Beruf lernen möchten
  • Lebenslauf mit Foto
  • Alle Zeugniskopien der Oberstufe

 

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Bossard AG
Personalabteilung
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
oder per e-Mail: personal@bossard.com

Wir werden Ihre Bewerbung prüfen und Sie bei Eignung zu einer zwei- oder dreitägigen Schnupperlehre einladen. An diesen Tagen werden Sie die Gelegenheit haben, aktiv in unserem Zentrallager mitzuarbeiten. Sie werden dabei von unseren Lernenden betreut und Sie haben die Möglichkeit, alle nötigen Informationen und Fragen abzudecken.

 
Lass dich von unserem Lernenden überzeugen. Lies hier, was David über die Lehre bei Bossard erzählt:

 

Lernender Logistiker beim Befüllen


Wieso hast du dich damals für Bossard entschieden?

Die Bossard AG ist sehr bekannt in Zug aufgrund des Eishockeystadions. Ich habe mich bei mehreren Firmen, die eine Lehrstelle als Logistiker anbieten, für eine Schnupperlehre beworben. Nachdem ich meine beiden Schnuppertage bei Bossard absolviert hatte, war mir klar, wo ich meine Lehre absolvieren möchte. Die Schnuppertage haben mir einen sehr guten und spannenden Einblick in das Leben eines Logistikers bei der Bossard AG gegeben.


Was gefällt dir besonders gut bei uns?

Die verschiedenen Arbeitsplätze gefallen mir sehr gut. In der Lehre erhält man einen Einblick in verschiedene Abteilungen des Lagers. Auch das moderne und technisch fortschrittliche System mit dem wir arbeiten, gefällt mir gut. Die Mitarbeiter bei der Bossard AG sind sehr freundlich und geben sich sehr viel Mühe, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen.


Wie findest du die interne Ausbildung?

Die Ausbildung bei der Bossard AG ist sehr professionell aufgebaut. In der ersten Woche gibt es eine Einführungswoche mit den neuen Lernenden. Danach startet man mit der Ausbildung im Lager. Alle 4 Monate wechselt man die Abteilung, damit man viele Erfahrungen sammeln kann, was für die betriebliche Abschlussprüfung sehr wertvoll ist. Im ersten Lehrjahr absolviert man Schulungen über alle Abteilungen der Firma Bossard. So wird man sehr gut informiert über die ganze Organisation.


Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen? Wieso?

Die beste Abteilung bei der ich bis jetzt gearbeitet habe, war der Wareneingang. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da man immer mit neuen Schrauben oder sonstigen Verbindungselementen zu tun hat. Auch war der Teamgeist sowie die Atmosphäre sehr angenehm.

Lernender Logistiker auf dem Gabelstapler
Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?

Jeden Morgen fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich starte zwischen 07.00 - 08.00 Uhr. Wenn ich im Lager ankomme, erhalte ich von meinem Ausbildner verschiedene Aufgaben, die ich über den Tag erledigen kann. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen mein Ausbildner wie auch die Mitarbeitenden immer zur Verfügung. Den Mittag verbringe ich meistens mit den anderen Lernenden. Schlussendlich endet mein Arbeitstag gegen 16.30 Uhr, was natürlich aufgrund der anfallenden Arbeit variieren kann.



Gibt es Empfehlungen für Schulabgänger, welche nun auf Lehrstellensuche sind?

Man sollte sich schon früh genug über den Beruf als Logistiker informieren. Es gibt verschiedene Fachrichtungen in der Logistik. Auch ein Briefträger ist beispielsweise ein Logistiker, aber natürlich mit einer anderen Fachrichtung als im Lager. Es ist sehr wichtig das man bei vielen verschiedenen Betrieben schnuppert um den passenden Beruf zu finden.


Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehre bei Bossard sind…

Es ist sehr wichtig motiviert für die Lehre als Logistiker zu sein. Mit Motivation kann man alles erreichen, sei es bei den schulischen Leistungen oder im Betrieb. Auch ist es sehr wichtig, dass man sich von Anfang an gut in das Team integriert und auch seine Teamfähigkeit beweist.


Wie wirst du als Lernender bei uns behandelt?

Als Lernender bei der Bossard AG wird man sehr aufmerksam durch die Lehre begleitet. Man hat sehr viele Ansprechpersonen die bei Fragen oder Unklarheiten weiterhelfen können. Auch hat man als Lernender den Vorteil, Aufgaben zur Kontrolle dem Ausbildner abzugeben, so dass nicht zu viel Druck während der Arbeit entsteht oder die Angst etwas falsch zu machen.