使用Bossard柏中螺钉的无人机

Eine maßgefertigte Schraube für eine Drohne

Andere Produkte
Unser Kunde EHang benötigte ein Befestigungselement, das eine Vielzahl von Anforderungen vereint: leicht, vibrationsfest, sicher, sowie einfach in der Wartung.

Die Mission: die Grenzen des Himmels überwinden

Menschen ermöglichen, so frei wie Vögel zu fliegen – das ist die Vision von EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, entwickelt das chinesische Unternehmen Drohnen, die gezielt für den unbemannten Personentransport eingesetzt werden können.

Drohnen werden in vielen Bereichen eingesetzt. Die intelligenten Flugobjekte leisten wertvolle Arbeit im öffentlichen Bereich, wie z. B. Sicherheit, Umweltüberwachung, Verkehrssicherheit oder detaillierte Kartografie. EHang ist einer der Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen.

 

Ein ehrgeiziges Ziel: Transport von Menschen mit Drohnen

EHang verfolgt das Ziel, in naher Zukunft Menschen mit Drohnen zu transportieren und unbemannte Flüge zur Rettung von Menschen aus Gefahrensituationen einzusetzen. Solche außergewöhnlichen Einsatzgebiete stellen hohe Anforderungen an die Verbindungstechnik im Produkt. Befestigungen an Drohnen müssen leicht sein, dürfen sich nicht durch Vibrationen oder andere Umwelteinflüsse lösen und müssen effizient produziert und montiert werden.

 

Ein massgeschneidertes Verbindungselement für spezielle Anforderungen

Um diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt das Bossard Engineering Team in China EHang bei der Entwicklung eines massgeschneiderten Verbindungselements für die Kamerahalterung der Falcon-B Drohne. Da die Kameraeinheit während des Einsatzes sicher gehalten werden muss und gleichzeitig für Wartungsarbeiten leicht zu entfernen sein soll, stand die Montage- und Demontagefähigkeit bei der Entwicklung im Vordergrund. Darüber hinaus wünschte sich EHang eine Vereinfachung des Designs.

 

Reibungslose Umsetzung des Projekts

EHang SonderteilBereits nach einer Woche präsentierte Bossard einen ersten Entwurf für das kundenspezifische Teil. Zwei Wochen später wurden die ersten Muster produziert. Gemeinsam mit dem Kunden wurde der Montage- und Einbauprozess analysiert und optimiert. Nach weiteren drei Monaten Testphase wurde das neue Verbindungselement zusammen mit den technischen Zeichnungen und Prüfberichten abgenommen und für die Produktion freigegeben.

 

Massgeschneiderte Marktneuheit

Die neue Spezialschraube für die Kamerahalterung des Falcon-B kann ohne Werkzeug angebracht werden. Die mitgelieferte Hilfsführung sorgt dafür, dass sich die Schraube nicht verdrehen und nicht zu tief eingeschraubt werden kann. Zusätzlich sorgen eine aufgeraute Oberfläche und ein Schnappverschluss für eine präzise und sichere Verbindung: Die Schraube kann nicht verloren gehen, selbst wenn sie sich lockert.

Für Wartungsarbeiten lässt sich die Verbindung mit einem Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher leicht lösen und wieder festziehen. Das Ergebnis ist eine deutlich reduzierte Montagezeit bei höchster Zuverlässigkeit. Darüber hinaus kann die neu entwickelte Verbindungslösung auch für andere EHang-Produktlinien verwendet werden.

 

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Sonderteile