Carrosserie Hess AG ist seit über 100 Jahren ein Pionier im Bau von Bussen mit Elektroantrieb und hat sich durch Design, Qualität und Zuverlässigkeit als innovatives Unternehmen etabliert. Die umweltfreundlichen HESS-Busse sind bei öffentlichen Verkehrsbetrieben in der Schweiz, Europa und Übersee sehr gefragt. Sie tragen dazu bei die Lebensqualität in Städten und Agglomerationen zu erhöhen. Mit über 800 motivierten und bestausgebildeten Mitarbeitenden und Tausenden von Fahrzeugen im Einsatz auf fünf Kontinenten steht der Name HESS weltweit für leidenschaftlichen Fahrzeugbau, effiziente und zuverlässige Mobilität, Entwicklung und Fortschritt, Innovation und Kreativität.
Die Herausforderung - Spezifische Kundenanforderungen meistern
HESS stand vor der Aufgabe, Radsicherungsmuttern für etwa 150 Busse zu liefern. Der Endkunde bestand ausdrücklich darauf, dass die Räder mit Nord-Lock® Radsicherungsmuttern gesichert werden. Aufgrund von Tests, Auswertungen und Erfahrungen kam ein Wechsel zu einem anderen Produkt für den Kunden nicht in Frage.
Die Lösung - Effiziente Logistik und Zusammenarbeit
Als Hauptlieferant für C-Teile kam Bossard ins Spiel. Die Nord-Lock® Radsicherungsmuttern in der Grösse M22 x 1.5 werden über das bestehende Smart Bin System des Kunden bereitgestellt und bedeutet für HESS weniger gebundenes Kapital und mehr Platz im Lager. Bossard wird dieses Produkt über einen Zeitraum von etwa vier Jahren liefern. Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit Bossard hat dazu beigetragen, die Anforderungen des Kunden effizient und zuverlässig zu erfüllen.
Resümee - Bedeutung starker Partnerschaften
Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie HESS durch die Zusammenarbeit mit Bossard eine spezifische Herausforderung meistern konnte, ohne von ihrer Mission abzuweichen, hochwertige, zuverlässige und umweltfreundliche Busse zu liefern. Es unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften und die Rolle, die zuverlässige Lieferanten wie Bossard bei der Bewältigung spezifischer Herausforderungen spielen können.