JDM ADGKAi POS System

Innovative Befestigungslösungen für ein Apotheken-Kassensystem

Assembly Technology Expert Medizintechnik & Life Sciences Produkte
Bei der neuesten Generation des Life-Science / Healthcare Point-of-Sale-Systems von JDM unterstützte Bossard bei der Optimierung der Befestigungslösungen. Erfahren Sie mehr darüber, wie die enge Zusammenarbeit von Anfang an entscheidend für den Erfolg dieses Produkts war.

Herausfordernde Bildschirmmechanik

Das schwäbische Unternehmen JDM Innovation GmbH entwickelt seit 35 Jahren Kassensysteme für den Life Science- und Healthcare-Markt. Heute sind mehr als 12.000 Kassensysteme im deutschen Apothekenmarkt installiert. Für ADGKAi, die neueste Generation, wurde Bossard Deutschland/Southco als Entwicklungspartner von der Produktidee bis zur Serienfertigung mit ins Boot geholt.

Im Mittelpunkt der Anforderungen an ADGKAi stand die Benutzerfreundlichkeit: Das Kassen-Display sollte vom Apothekenpersonal leicht an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden können, ohne den Blickkontakt zum Kunden zu verlieren. Ein weiterer entscheidender Aspekt war die Tragfähigkeit der Displayhalterung. Im Idealfall sollte die robuste Mechanik die gesamte Lebensdauer einer Apothekenkasse überdauern, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Und schließlich sollte das Design auch optisch ansprechend sein, ohne Kabelsalat.

 

Gemeinsame Entwicklung für eine optimale Funktionalität

JDM Bildschirmhalter

Um dieses sehr kundenspezifische Produkt zu schaffen, waren unsere Ingenieure von Anfang an in den Entwicklungsprozess von ADGKAi eingebunden. Die Display-Halterung wurde so konzipiert, dass sie über zwei Arme mit der zuverlässigen Southco® Friktionstechnologie verfügt, so dass der Benutzer das Touch-Display stufenlos einstellen und positionieren kann. Die Arme sind links und rechts als tragender Grundrahmen auf der Bodenplatte montiert, und zwei neigbare Adapter halten das Display oben in Position.

 

Die Kabelführung zwischen Bildschirm und Elektronik in der Bodenplatte erwies sich als besonders anspruchsvoll. Dennoch entschied sich JDM für die schwierige Lösung: intern, durch die Arme und das verstellbare Kippgelenk. Bei der Umsetzung erreichten wir im Spannungsfeld zwischen Platzbedarf und Funktionalität durch den Einsatz passender Führungselemente, dass die Kabel nirgends scheuern.

 

Enge Kooperation als entscheidender Erfolgsfaktor

3 Generationen JDM POS Systeme

 

Ausschlaggebend für den Erfolg dieser hochindividuellen Lösung war die enge Zusammenarbeit bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess. Das Zusammenspiel von technischem Know-how sowie unser umfassendes Leistungspaket für Kalkulation, Organisation und Betriebskosten haben die ADGKAi-Displayhalterung schließlich möglich gemacht.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Befestigungslösungen im Bereich Medizin und Life Sciences