In der dynamischen Welt des Bauwesens stehen Unternehmen oft vor besonderen Herausforderungen, die innovative Lösungen erfordern. Die DF2 Befestigungstechnik AG hat sich mit der anspruchsvollen Aufgabe konfrontiert gesehen, die Holzfassade eines einzigartigen Kinderspitals in Zürich zu befestigen. Dieses Projekt, das von dem renommierten Architekturbüro Herzog & de Meuron realisiert wurde, ist ein Leuchtturmprojekt der Architektur, das als Vorreiter in der medizinischen Versorgung gilt. Im Rahmen dieser anspruchsvollen Bauaufgabe konnte die Bossard AG durch ihre Expertise in moderner Befestigungstechnologie und ihr umfassendes Produktportfolio entscheidend zur Lösung beitragen.
Die Herausforderung - Effiziente Verschraubung für hohe Ansprüche
Die zentrale Herausforderung bestand darin, eine geeignete Lösung für die Befestigung der Holzfassade am neuen Kinderspital zu finden. Die hohen Anforderungen an Effizienz und Stabilität erforderten eine Lösung, die eine schnelle und präzise Montage ermöglicht. Eine klassische Montage, bei der Schrauben einzeln aus dem Paket entnommen werden müssten, hätte den Prozess erheblich verlangsamt und war daher keine Option. Gegurtete Schrauben boten hier die ideale Lösung, da sie eine rationelle Verschraubung ermöglichen und den Montageprozess deutlich beschleunigen. Gemeinsam mit DF2 konnte Bossard eine innovative Verschraubungstechnologie entwickeln, die perfekt auf die Projektanforderungen zugeschnitten war.
Die Lösung - Effizienz durch massgeschneiderte Schraubentechnologie
Durch das umfangreiche Spax Produktportfolio konnte Bossard eine Schraube finden, die sowohl den technischen Anforderungen als auch der kurzfristigen Verfügbarkeit gerecht wurde. Die gewählte Lösung, die BN 20948 Fassadenschraube, wurde in Form von magazinierten Langband-Schrauben angeboten, was die Montage erheblich erleichterte. Der gesamte Umstellungsprozess der Lösung dauerte etwa zwei Jahre, in denen die Fassade im Werk in Davos vorgefertigt und nach Zürich angeliefert wurde. Das gesamte Bauprojekt erstreckte sich von 2018 bis 2024.
Resümee - Nachhaltiger Erfolg durch Automatisierung und Effizienz
Die Implementierung der innovativen Lösung führte zu signifikanten Verbesserungen im Bauprozess. Durch die Verwendung magazinierter Schrauben konnte eine deutliche Zeitersparnis erzielt werden, da diese sofort verfügbar waren und nicht mehr einzeln sortiert werden mussten. Diese Automatisierung des Montagesystems erhöhte die Effizienz des gesamten Montageprozesses bei der Vormontage der Aussenschalung. Der Kunde, die DF2 Befestigungstechnik AG, profitiert weiterhin von dieser Lösung. Der Einsatz der Fassadenschraube in Form von magazinierten Langband-Schrauben hat sich rasch amortisiert und überzeugt durch eine zuverlässige und effiziente Lösung, die sich auch für zukünftige Projekte bewährt.
Haben Sie mehr Fragen zu unseren Produkten?
Erfahren Sie mehr über das Bossard Produktsortiment