Les séminaires commerciaux réussis à Zug

juin 26, 2013

Lors des séminaires commerciaux organisés entre le 4 et le 7 juin à Zug, les clients de Bossard ont pu rafraîchir leurs connaissances, découvrir les dernières innovations dans la technologie du serrage et renforcer les contacts avec leurs partenaires. Au total ce sont 125 participants de tous les pays qui ont pu cette année assister à l'édition du séminaire, un véritable succès.

Les ingénieurs et constructeurs présents aux séminaires avaient des attentes diverses mais une seule règle : rafraîchir et approfondir un domaine de connaissances particulier. La plupart des participants avaient une longue expérience dans la matière, ils avaient déjà des questions particulières en tête sur les sujets abordés lors du séminaire. Nombre de ces questions ont été résolues et approfondies par les responsables des cours, tandis que d'autres ne concernaient peut-être pas exactement la spécialité des ingénieurs et des constructeurs, mais leur ont néanmoins été bénéfiques.

En règle générale, les participants ont confirmé la réputation de Bossard comme le numéro un suisse en matière de technologie du serrage. Et bien plus encore : au cours de ces trois journées, il a été démontré que les experts des équipes d'ingénierie de Bossard, avec leurs nouveaux développements basés sur les innovations de produits et la technologie qui permettent d'accroître la productivité et la sécurité, répondent à un large besoin évoqué par le public de spécialistes.

Bossard séminaires