Verwo Schulung in der Bossard Academy

Formations Bossard sur les raccords vissés adaptées aux besoins des clients

Pour VERWO, une chose est évidente : Seule la qualité vous permet de convaincre vos clients. Cette exigence passe également par la formation des collaborateurs aux techniques les plus récentes. La solution s’est rapidement présentée : la Bossard Academy pouvait offrir exactement cela.

Formations Bossard sur les raccords vissés adaptées aux besoins des clients – les avantages sont évidents

VERWO est le fournisseur de systèmes innovants pour des produits industriels technologiquement complexes de clients exigeants. Des services spécialisés dans les domaines de  l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la gestion de la qualité complètent notre portefeuille. Près de 300 collaborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes sur les sites de VERWO en Suisse et en République tchèque pour que les commandes des clients soient parfaitement traitées.

 

« La Bossard Academy est pour nous le partenaire idéal pour une offre de formation adaptée. »

Roger Kühne, responsable du développement VERWO AG

 

Lors d’une visite client, nous avons accueilli Roger Kühne, responsable du développement chez VERWO, au siège de Bossard AG à Zoug. Nous lui avons expliqué ce que Proven Productivity signifiait pour nous, et plus important encore, pour lui. 

En plus des solutions produits dans le domaine du traitement de la tôle, nous soutenons également VERWO dans le domaine de la logistique avec plusieurs applications. Des postes de montage équipés de SmartBins intelligents prennent en charge la gestion des pièces B et C. De plus, la gestion des fournisseurs de Bossard réduit les coûts de processus et l’administration en intégrant tous les fournisseurs et en les approvisionnant de manière transparente.

Pour VERWO, une chose est évidente : Seule la qualité vous permet de convaincre vos clients. Cette exigence passe également par la formation des collaborateurs aux techniques les plus récentes. La solution s’est rapidement présentée : la Bossard Academy pouvait offrir exactement cela.

 

Bossard Academy est synonyme de qualité

Bossard Academy est synonyme de qualité Les séminaires de la Bossard Academy traitent de la technique d’assemblage sur les plans théorique et pratique. Nous couvrons tous les aspects des raccords vissés modernes dans leur globalité et en nous orientant vers les applications – des principes physiques de base aux matériaux utilisés, en passant par leur utilisation dans le développement, la construction et la fabrication des secteurs les plus divers.


« Les formations et les séminaires de la Bossard Academy s’orientent toujours vers les besoins spécifiques de nos clients. »

Jürgen Eixler, responsable engineering Bossard AG

 

De ce fait, nous intervenons précisément là où le bât blesse. Nous avons aidé VERWO à clarifier ses besoins et à développer, planifier et organiser des séminaires ainsi que des formations – sur les bases des vissages, les éléments pour les assemblages de tôles, les vis et les fusibles, ainsi que la corrosion et la protection anticorrosion.

 

«Nous avons eu le plaisir d’organiser une journée fructueuse avec les douze participants du montage et de la construction. »

Jürgen Eixler, responsable engineering Bossard AG

 

Comme d’habitude pour la Bossard Academy, nous avons complété la partie théorique avec un peu plus de 50 % par des exercices pratiques et des ateliers. Les participants ont ainsi pu découvrir par eux-mêmes les conséquences d’une mauvaise utilisation d’un appareil dynamométrique sur la force de précontrainte, ou quel type d’outil apporte quelle sécurité d’attraction et quelle divergence de la force de précontrainte. Les participants ont aussi été surpris lorsqu'ils ont utilisé de nouvelles vis fonctionnelles pour des applications sur tôle. Ce n’est qu’une partie de la pratique passionnante.

La combinaison éprouvée de la théorie et de la pratique aide à expérimenter directement les thèmes enseignés et à les tester soi-même. Pour ces formations, des établis, les matériaux et les outils nécessaires sont mis à disposition dans la Bossard Academy.



« Les contenus ont été parfaitement adaptés en amont à nos besoins et aux problématiques que nous rencontrons
dans le domaine du traitement de la tôle. Les deux intervenants, Dominik et Daniel, ont convaincu par leurs
compétences professionnelles – et n’ont jamais oublié d’ajouter d’une touche d’humour ! »

Roger Kühne, responsable du développement VERWO AG

 

N’hésitez pas à nous contacter !

Contact et conseil