Bien plus que quelques vis

Client et travail

ILC est une entreprise dynamique située à Gorla Minore (Varèse, Lombardie) qui, depuis presque 50 ans, conçoit et produit des systèmes de graissage centralisé pour la lubrification (huile/ graisse) et des systèmes de lubrification à brouillard d'huile ou à air. Cette entreprise moderne se focalise tout particulièrement sur les besoins des clients sur des marchés dynamiques, qui à l'heure actuelle se développent rapidement et sont soumis à une transformation permanente.

Une entreprise aussi performante nécessite un partenaire qui puisse également apporter un haut niveau de service pour toutes les prestations. Après de nombreuses années d'une fructueuse coopération avec Bossard dans le secteur des articles du catalogue, ILC a décidé d'élargir sa coopération avec les contacts internationaux et d'intégrer des pièces sur plan sophistiquées. Cette décision est le résultat d'une évaluation poussée au cours de laquelle les compétences et le professionnalisme de Bossard ont fait pencher la balance.

Tout d'abord, une analyse minutieuse des dessins et échantillons présentés a été réalisée. En étroite collaboration entre les techniciens d'ILC et ceux de Bossard, des améliorations et optimisations ont pu graduellement être réalisées ; elles ont influencé la baisse des coûts sur la production et le montage. Ces dernières, en général seulement de petites adaptations conceptionnelles, associées au réseau d'approvisionnement global de Bossard, ont conduit à des produits optimaux au meilleur rapport coûtrendement. Un pas de géant, qui permet à ILC de continuer à exister sur le marché international avec des prix compétitifs.

Avantages pour le client
La coopération entre ILC et Bossard Italie est passée d'une simple relation client-fournisseur à un véritable partenariat des plus solides. Cela montre clairement que, même au sein d'un marché où la concurrence fait rage comme en Italie, des avantages concurrentiels décisifs peuvent être obtenus grâce à la collaboration de partenaires compétents, des partenaires qui peuvent déterminer et exploiter le potentiel de rationalisation dans tous les domaines : produits – ingénierie – logistique.