Mesure et contrôle automatiques

Pour atteindre la plus grande productivité possible, il est important que les sous-étapes puissent être automatisées et que les mesures puissent être traitées automatiquement. Smart Factory Assembly offre diverses possibilités pour contrôler automatiquement les instruments de mesure.

Avantages de la mesure et du contrôle automatiques :

  • La productivité n'est pas inhibée
  • Les erreurs sont réduites au minimum
  • Toutes les données sont stockées dans une base de données

 

Possibilités de mesure ou de contrôle :

Wäge Systeme

Systèmes de pesage

La mesure du poids peut être utile dans une production en plusieurs étapes. Peser le contenu du paquet à la fin d'une ligne pour s'assurer que rien n'a été oublié ou pour vérifier le nombre de vis à utiliser peut être primordial. Nous serions heureux de vous aider à concevoir de tels systèmes.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Elektrische Prüfungen

Tests électriques

Les composants électriques sont soumis à un test fonctionnel en fin de production. Dans certains cas, il est nécessaire de mesurer si du courant passe dans les câbles. Grâce à un programme de test, ce processus peut également être automatisé et validé par le contrôleur. Nous vous conseillons volontiers sur la configuration des tests dans ce domaine.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Identifikations-Systeme

Systèmes d'identification

Pour certains produits, il peut être utile d'identifier les employés qui fabriquent le produit. Par exemple, si un niveau de formation est nécessaire (soudure, vissage, etc.) ou si certains contrôles doivent être effectués selon le « principe des 4 yeux ». Avec un système d'identification, ces paramètres sont contrôlés et enregistrés.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Kontakt

Vous avez déjà des systèmes de test

Si vous disposez déjà d'un équipement de test en service, nous serons heureux de vous indiquer si nous pouvons coupler l'équipement existant avec le système. Veuillez nous contacter pour une clarification non contraignante des possibilités.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly