PEMSERTER® IN-DIE

PEMSerter NextGen In-Die Feed Cart

Le système de fixation In-Die de PEMSERTER® permet d’alimenter automatiquement en inserts (écrous, goujons et colonnettes) les presses de découpage/emboutissage en respectant les fortes cadences industrielles.

L’In-Die permet d’obtenir un process parfaitement reproductible avec un contrôle en continu.Le système fonctionne en temps masqué, ce qui signifie que la pièce produite reçoit les inserts en mêmetemps qu'elle est fabriquée. Cet avantage conduit à la suppression d'une étape de production et par conséquent à obtenir un coût/pièce moins onéreux.

Construite sur un chariot mobile à roulettes avec vérin de stabilisation, l’In-Die se déplace d’une presse à l’autre avec facilité. Sa connexion avec la presse et l’outil de presse est réalisée en moins de 3 minutes. Munie d’une trémie et d’un ou plusieurs bols vibrants, elle offre une distribution simple ou multiple (jusqu’à 6 voies).

La simplicité et la compacité de nos poinçons/matrices permettent d’atteindre des zones généralementconsidérées comme inaccessibles.