Wahl der Richtigen Anzeigemöglichkeit

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Montage mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu versorgen, ist eine adäquate Anzeigeform wichtig.

 

Mögliche Anzeigeformen sind:

 

Tablet-Anzeige

Die Tablet anzeige eignet sich vor allem für Flexible Einsätze. Dabei wird vor allem die Assistenzfunktion angezeigt, damit die Mitarbeiter:innen über die visuelle Anleitung durch den Montageeprozess geführt werden kann. Die Tablets können dabei mit einer integrierten Kamera auch gleich als Scanner oder Kamera gebraucht werden

 

Bildschirmanzeige

In vielen Betrieben werden bereits Informationen an den Arbeitsplätzen mittels Bildschirmen übertragen. Eine Touch-Funktion hilft die Interaktion mit den Mitarbeiter:innen zu erleichtern. Die Assistenzfunktion hilft dabei dem Mitarbeiter sich im Montageprozess zurechtzufinden und über die Touch-Funktion lässt sich Feedback verarbeiten.

 

Projektor

Das Projektieren von Arbeitsinhalten auf den Arbeitsplatz findet bereits in verschiedenen Tätigkeiten Anwendung. Kombiniert mit einer Gestik-Überwachung, kann so auch die Bewegung der Mitarbeiter:innen erfasst und ans System weitergegeben werden. Die Projektion zeigt dem Mitarbeiter:innen jederzeit die anstehenden Schritte an und hilft so den Produktionsprozess möglichst Prozesssicher abzuarbeiten.

 

Datenbrille

Immer häufiger kommt die Datenbrille in der Produktion zur Anwendung. Die Informationen können dabei direkt im Sichtfeld dargestellt werden und die Mitarbeiter:innen sind immer informiert. Mit Hilfe von Mixed-Reality haben Sie die möglichkeit, dynamisch informationen im Sichtfelt darzustellen und so eine optimale Mitarbeiterführung sicherzustellen.