Bedeutende Aktieninhaber:innen

Die Offenlegungsmeldungen im Zusammenhang mit Aktienbeteiligungen an der Bossard Holding AG werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange publiziert und können über die Suchmaske der Offenlegungsstelle über den folgenden Link abgerufen werden: www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/

Die folgenden Aktieninhaber:innen besassen per 31. Dezember 2023 mehr als 3% der gesamten Stimmrechte der Bossard Holding AG:

Die Kolin Gruppe – eine Aktionärsgruppe im Sinne von Artikel 120f. gemäss schweizerischem Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) – bestehend aus der Kolin Holding AG, Zug, und der Bossard Unternehmensstiftung, Zug, besitzt 56,3% (2022: 56,3 %) der gesamten Stimmrechte beziehungsweise 27,8% (2022: 27,8 %) des dividendenberechtigten Kapitals (mit Meldungen vom 10. Februar 2023, 23. März 2023, 24. März 2023 und 5. September 2023 aufgrund von Änderung von den der Meldepflicht unterliegenden Informationen). Die Kolin Holding AG wird zu 100% von den Familien Bossard kontrolliert. Die einzelnen Mitglieder (Aktieninhaber:innen) der Familien Bossard werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange veröffentlicht.

In dieser Aktionärsgruppe nicht eingeschlossen sind die Aktien ohne Stimmrechtsbindung, die ausserhalb dieser Aktionärsgruppe von einzelnen Mitgliedern der Familien Bossard gehalten werden.

Der Bossard Holding AG sind keine weiteren Aktieninhaber:innen oder Gruppen von Aktieninhaber:innen bekannt, die per 31. Dezember 2023 im Besitz von 3% oder mehr der gesamten Stimmrechte der Bossard Holding AG waren.