Umweltbelastung reduzieren

Bossard wird auch in den kommenden Jahren weiter expandieren. Das globale Wachstum birgt nicht nur grosse Chancen, sondern auch gewisse Risiken. Die Integration neuer Standorte und der Ausbau des Lieferantennetzes stellen Herausforderungen dar, insbesondere für die Nachhaltigkeit. Gemäss unserem Supplier Code of Conduct müssen unsere Lieferanten ein hohes Mass an Umweltschutz bei Beschaffung, Produktion und Transport nachweisen oder die Einhaltung international anerkannter Umweltmanagementsysteme garantieren.

Dadurch können wir unser internationales Netzwerk nutzen, um noch mehr Stakeholder für Umweltfragen und die Folgen des Klimawandels zu sensibilisieren. Bei künftigen internen Investitionsprozessen wird Bossard noch mehr Gewicht auf qualitative und quantitative Nachhaltigkeitsaspekte legen. Unsere Gruppe soll im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitsbemühungen wachsen und unsere vier Fokusbereiche stärken.

  • Verpackungen
  • Energieeffizienz
  • Botschaft der blauen Herzen

BDE SS

 

Abfallmanagement: : die neuen Kartons mit erhöhtem Recyclinganteil bei Bossard Deutschland

Bossard fördert die Kreislaufwirtschaft, umden Ressourcen- und Materialverbrauch zu reduzierenund das Abfallaufkommen zu minimieren. Parallel zu den Bestrebungen der Gruppezur Senkung der Emissionen verringert dieKreislaufwirtschaft die negativen Auswirkungenauf die Umwelt. Das grösste Abfallaufkommenentsteht auf der Beschaffungsseite derWertschöpfungskette von Bossard, also bei derProduktherstellung. Durch Innovation leistetdie Gruppe einen positiven Beitrag zu den Bemühungenihrer Lieferant:innen, das Abfallaufkommenzu reduzieren, und schafft soeinen Mehrwert für Kundinnen.

Als Vertriebsunternehmen ist Bossard auf effiziente undsichere Verpackungen angewiesen, um die Anforderungenihrer Kundinnen zu erfüllen. Im Rahmen eines konzernweiten Projekts strebt die Gruppe eine nachhaltige Verbesserung der Verpackungen und der entsprechenden Prozesse an. Bossard Deutschland hat ihre Verpackungen nachhaltiger gestaltet. Aufgrund der Grössedes Lagers in Illerrieden ergeben sich dadurch spürbare Auswirkungen. Durch Erhöhung des Recyclinganteils von Kartons aufmindestens 86 % über alle Grössen hinweg und des Anteilsan regranuliertem Rohmaterial auf nahezu 100 % bei den neuen Flachsäcken können mehr als 1,1 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Diese Umstellungwar kostenneutral. Darüber hinaus zieht Bossard Deutschland Veränderungen bei Stretchfolien und Stopfpapier in Betracht, um die CO2-Emissionen nochweiter zu senken.

 

 

BOF big screw

 

Steigerung der Energieeffizienz und Produktivität im Lager von Bossard Frankreich

Im Jahr 2022 hat Bossard Frankreich die Renovierung ihres Lagers abgeschlossen. Durch die umgesetzten Massnahmen – Erweiterung der Lagerfläche von 4 500 m² auf 10 700 m², effizientere Heizung, bessere Isolierung,optimierter Logistikfluss sowie Installation von LED-Beleuchtung – wurde die Energieeffizienz gesteigert. Obwohl sich die Lagergrösse mehr als verdoppelt hat, hat sich der Energieverbrauch nur unwesentlich verändert (1 100 MWh/Jahr im Vergleich zu 1 000 MWh/Jahr vor der Renovierung und Erweiterung). Darüber hinaus stieg die Produktivität des Lagers aufgrund des verbesserten Logistikflusses, und die Zufriedenheitder Mitarbeitenden konnte aufgrund der besseren Isolierung ebenfalls verbessert werden. Eine neu installierte Kartonpresse führt zu einer höheren Recyclingrate. Bossard Frankreich plant ausserdem die Installation von Photovoltaikmodulen auf dem Dach des Lagers.

Bossard nimmt ihre Umweltverantwortung ernst, nicht nur um die anwendbaren Gesetze einzuhalten und die Anforderungenihrer Kundinnen zu erfüllen, sondern auch um Wettbewerbsvorteile zu sichern. Angesichts steigender Preise sind höhere Energieeffizienz und breitere Beschaffung erneuerbarer Energien zur Begrenzung der Unternehmenskosten unabdingbar. Diese Bemühungenhaben ausserdem einen positiven Einfluss auf den Ruf des Unternehmens. Darüber hinaus verringern klimaschützende Praktiken das Risiko von Umweltschäden, die sichnegativ auf die Geschäftstätigkeit von Bossard auswirken könnten. Insbesondere können Assembly Technology Expert und Smart Factory Logistics zur effizienteren Nutzung von Verbindungselementen führen und die Emissionen bei Lieferungen reduzieren.

BPL

 

Engagement für die Gemeinschaft: Laufkilometer, um Geld zu sammeln

Bossard ist bestrebt, einen positiven Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften zu leisten, in denen das Unternehmen tätig ist, vor allem durch die Förderung des Wohlbefindens und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die Gruppe arbeitet mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, um sich auf kommunaler Ebene besser zu engagieren. Initiativen werden lokal verfolgt.

Ein besonderer Höhepunkt des gesellschaftlichen Engagements im Jahr 2022 ist die Initiative «Hilfe für die Ukraine», die von Bossard Polen ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieser Initiative wurden nützliche Spenden an ausgewählte Organisationen zur Unterstützung von Flüchtenden in Polen und in der Ukraine gesendet. Die gesamte Gruppe schloss sich der Aktion der Geschäftseinheit an. Darüber hinaus hat die Gruppe in Zusammenarbeit mit Bossard Polen eine weitere Initiative gestartet, bei der Kolleginnen und Kollegen Kilometer zurücklegen konnten, um Geld zu sammeln. Insgesamt wurden mehr als 20000 km absolviert und 100000 CHF für die Hearty Foundation gesammelt. Die Stiftung schafft einen Lernort für ukrainische Geflüchtete in Polen. Bossard ist der festen Überzeugung, dass die Gruppe zusammen mit der Hearty Foundation ein weitreichendes Projekt geschaffen hat, das eng mit ihren Guiding Principles und Unternehmenswerten verbunden ist. Bossard misst diesem Projekt grosse Bedeutung bei und hofft, dass es die Lebensqualität der ukrainischen Geflüchteten in Polen verbessern wird.