Akquisition des Bereichs Verbindungs-
lösungen von Forind Avio Elettronica S.p.a. vollzogen

Februar 23, 2015

Die Bossard Gruppe hat die am 12. Januar 2015 angekündigte Übernahme des Bereichs Verbindungslösungen von Forind Avio Elettronica S.p.a. abgeschlossen. Die Akquisition, die mit Datum vom 23. Februar vollzogen ist, festigt die Position von Bossard auf dem italienischen Markt. Der übernommene Bereich erwirtschaftet einen Jahresumsatz von umgerechnet 5 Mio. CHF und beschäftigt 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Forind Avio Elettronica S.p.a. ist in Italien als Anbieter hochwertiger Befestigungs- und Elektroniklösungen von international anerkannten Marken gut eingeführt. Das in Cassina de’ Pecchi bei Mailand domizilierte Unternehmen trat nach der Gründung im Jahr 1968 vor allem als Zulieferer der anspruchsvollen Flugzeugindustrie in Erscheinung. Dank seines Know-hows in Sachen Verlässlichkeit, Präzision und Effizienz konnte das Unternehmen auch in anderen Wirtschaftszweigen Fuss fassen. Heute fokussiert es sich auf verschiedene Industrien, insbesondere auf den Medizinalbereich, den Telekom- und den Elektroniksektor sowie auf weitere Branchen. Forind Avio Elettronica S.p.a. verfügt über die technische Kompetenz, um den Kunden bei komplexen Befestigungslösungen ab der Projektierung bis hin zur Projektausführung zur Seite zu stehen.

Mit dieser Übernahme konsolidiert die Bossard Gruppe ihre Marktposition auf dem italienischen Markt. Sie ist in Italien bereits seit einiger Zeit mit einer Niederlassung in Legnano bei Mailand präsent, wo mehr als 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt werden.

Medienmitteilung als PDF