Kaptialerhöhung abgeschlossen

März 22, 2013

 

Nicht zur Versendung, Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Kanada, Japan oder Australien.


 

Die Bossard Holding AG hat die Kapitalerhöhung im Umfang von 665 000 neuen Inhaberaktien von je 10 CHF Nennwert, welche den bisherigen Inhaberaktionären zu einem Bezugspreis von 100 CHF je neue Inhaberaktie zum Bezug angeboten wurden, erfolgreich abgeschlossen. Der Nettoerlös im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung beträgt nach Abzug der Transaktionskosten und Steuern rund 79,9 Mio. CHF. Darin enthalten sind die Ausgabe der neuen Inhaberaktien, die Ausgabe der 675 000 neuen Namenaktien von je 2 CHF Nennwert, welche von der Hauptaktionärin vollumfänglich zu einem Bezugspreis von 20 CHF je neue Namenaktie übernommen wurden, und der Verkaufserlös aus den Bezugsrechten auf den als eigene Aktien der Bossard Holding AG gehaltenen Inhaberaktien.

99,32 Prozent der Bezugsrechte auf Inhaberaktien wurden ausgeübt. Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht bezogene Inhaberaktien wurden erfolgreich über die Börse veräussert. Die 665 000 neuen Inhaberaktien werden ab 25. März 2013 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. Die Lieferung der neuen Inhaberaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von 100 CHF je neue Inhaberaktie erfolgt am 27. März 2013.

Die Bossard Holding AG beabsichtigt, den Nettoerlös im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung für die Ablösung der bestehenden Überbrückungsfinanzierung für die KVT Akquisition zu verwenden.

 Medienmitteilung als PDF

 


Disclaimer:

Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Bossard Holding AG dar noch gilt sie als Prospekt in Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Bossard Holding AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.

Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Prospektrichtlinie implementiert, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar. Jegliche Entscheidung Aktien der Bossard Holding AG zu kaufen muss ausschliesslich auf die Informationen im Emissions- und Kotierungsprospekt, welcher von der Bossard Holding AG publiziert wird, gestützt werden.

Die beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Diese Pressemitteilung stellt in keinem Land oder gegenüber keinen Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.