Der Kunde: ein Marktführer in der Hydranten-Technologie
Das Schweizer Unternehmen Hinni AG bietet Dienstleistungen im Bereich der Herstellung und Wartung von Hydranten an. Neben Hydrantenunterteilen und -aufsätzen produziert das Unternehmen verschiedene Ersatzteile und Zubehör für die in der Schweiz gebräuchlichen Hydrantenmodelle. Kontinuierliche Serviceorientierung und Innovationskraft machen Hinni zum Markt- und Technologieführer in diesem Bereich.
Das Produkt: hochwertige Wasserhydranten
Mit einer Höhe von etwa einem Meter und ihrem oft knallroten Aussehen sind Hydranten im Katastrophenfall unverzichtbar. Neben der Versorgung der Feuerwehr mit Wasser im Notfall dienen Hydranten auch einer Reihe anderer Zwecke, wie der Wasserversorgung bei der Straßenreinigung und auf Baustellen oder der Wartung von Leitungen.
Hohe Anforderungen
Hydranten müssen bei diesen verschiedenen Anwendungen unterschiedlichen Umwelteinflüssen standhalten und sind in der Regel bis zu 50 Jahre lang im Einsatz. Deshalb werden bei der Herstellung robuste, hochwertige Materialien verwendet. Der Nachteil, der damit einhergeht: Je nach Ausführung wiegen Hydranten zwischen 30 und 60 Kilogramm.
Die Herausforderung: Sicheres und effizientes Handling der schweren Hydranten
Aufgrund des hohen Gewichts des Produkts werden bei der Montage und Installation von Hydranten besondere Maßnahmen ergriffen. Die Monteure verwenden Kräne oder ähnliche Hebehilfen, um gesundheitlichen Problemen wie chronischen Rückenschmerzen vorzubeugen.
Dieser Prozess bringt jedoch seine eigenen Herausforderungen mit sich: Der Transport der Hydrantenrohlinge von Punkt A nach Punkt B innerhalb der Produktion kann mühsam und zeitaufwändig sein. Hinni war auf der Suche nach einer einfachen Lösung für dieses Problem.
Unsere einfache Lösung: Gewindetragbolzen für eine einfache Handhabung
Als Bossard mit der Lösung dieser schwierigen Situation beauftragt wurde, lieferten wir einen überraschend einfachen und praktischen Vorschlag: selbstsichernde M16-Gewindetragbolzen aus Stahl.
- Sie verfügen über einen beweglichen Schäkel, der es ermöglicht, sie einfach an einem Kranhaken zu befestigen.
- Mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich der Gewindetragbolzen in das Gewinde des Gussrohlings einführen. Ein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben ist nicht erforderlich.
Auf diese Weise kann der Rohling mit dem Kran angehoben und in die gewünschte Position gebracht werden. Das Entfernen des Gewindetragbolzens erfolgt wieder per Knopfdruck.
Diese Lösung hat den Kunden voll überzeugt. Die Hinni-Monteure waren begeistert von der einfachen Handhabung und der Zeitersparnis, die damit möglich ist: „Der Einsatz des Gewindetragbolzens hat uns sehr geholfen – wir sind super zufrieden mit der Lösung von Bossard."