Guider les employés tout au long du processus de montage

L'une des plus grandes pertes dans la production manuelle est le temps de recherche. En guidant les employés de manière ciblée dans le processus d'assemblage, les temps de recherche peuvent être massivement réduits.

Avantages des employés guidés :

  • Augmentation de la productivité, car on sait toujours où se trouve la pièce suivante
  • Réduction des erreurs de montage en diminuant le risque de confusion
  • Sécurité supplémentaire pour le personnel de montage afin d'utiliser la bonne pièce

 

 
Pick by Light Anwendungen

Applications Pick to Light

Les applications "pick by light" montrent à l'employé où il doit prélever les composants respectifs pour l'étape de travail grâce à l'affichage lumineux intégré. Le processus peut être acquitté par un bouton, par une fonction tactile sur la lumière ou également par un capteur intégré. Nous serions heureux de vous proposer un ensemble de solutions adaptées à vos besoins.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Ambos Drehturm-System

Tour KANBAN Ambos

La tour tourne les composants dans le bon ordre vers l’opérateur. L’affichage lumineux intégré indique quand et où le composant doit être retiré. Le prélèvement peut être confirmé par un bouton de confirmation ou par le poids (par exemple, prélèvement de 10 vis de 10g chacune - le système confirme le prélèvement à un poids de 100g). En outre, le système Ambos offre une fonction d'inventaire qui compte tous les composants et peut fournir une évaluation.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Bitcube für Schraub-Bits

Bitcube pour les embouts de vissage

Dans le cas des assemblages vissés, les éléments d’assemblages présentent souvent différents types ou tailles d’empruntes dans un même ensemble. Les embouts doivent donc être changés pendant le processus d'assemblage. Le Bitcube offre une solution optimale pour simplifier ce processus. L'étape de travail suivante (étape de vissage) n'est libérée que lorsque le bon embout a été prélevé et que tous les autres se trouvent dans le gabarit. Cela permet de s'assurer que les vis et le produit ne soient pas endommagés.

Contactez l'équipe de Smart Factory Assembly

Gesture Kamera-Systeme

Caméra à reconnaissance gestuelle

Les systèmes de caméra à reconnaissance gestuelle offrent la possibilité de suivre les mouvements de l’opérateur d’assemblage et d’afficher des informations sur le poste de travail via un projecteur. Les séquences vidéo peuvent également être lues et le positionnement des pièces (ou les pièces elles-mêmes) peut être vérifié (également appelé "shadowboard").

Contactez-nous pour plus d'informations