7 consigli per scegliere la finitura dei vostri elementi di collegamento

 


Molti ingegneri valutano attentamente il tipo di elemento di collegamento da impiegare nel proprio progetto, ma trascurano l'importanza del trattamento superficiale. Per scegliere il trattamento superficiale ottimale per gli elementi di collegamento, è opportuno considerare i seguenti fattori: 

  1. Sicurezza: un errato trattamento superficiale potrebbe contribuire al cedimento del collegamento filettato
  2. Protezione dalla corrosione: quali sono la vita utile prevista per il componente e le condizioni di esercizio?
  3. Resistenza ai danni da manipolazione: come incidono sul trattamento superficiale le scalfitture e i graffi derivanti dalla manipolazione e dal serraggio?
  4. Collegamenti critici: la struttura cederà in caso di allentamento del collegamento? Quali sono le conseguenze del cedimento di una struttura?
  5. Funzionalità: il trattamento superficiale sarà d'ostacolo al montaggio degli elementi di collegamento a causa del riempimento dell'impronta o della filettatura?
  6. Disponibilità: esiste una disponibilità dal pronto per il trattamento superficiale?
  7. Costo: il trattamento superficiale è economicamente conveniente per il proprio gruppo di montaggio?

Esistono molti rivestimenti particolari, sviluppati per applicazioni specifiche, ai quali ogni giorno se ne aggiungono di nuovi. Il presente documento non mira ad analizzare tutte le opzioni, ma si concentra piuttosto sui seguenti trattamenti superficiali, comunemente disponibili: 

  • Zincatura elettrolitica (zincatura "commerciale")
  • Rivestimento elettrolitico in lega zinco-nichel
  • Zincatura meccanica
  • Rivestimenti a lamelle di zinco
  • Zincatura a caldo
  • Verniciatura per cataforesi

selecting a fastener whitepaper

Scaricate gratuitamente il white paper e scoprite quali fattori considerare quando selezionate la finitura dei vostri elementi di collegamento:

Download white paper