Sistemi di fissaggio termoresistenti

Cliente e obiettivo

La sicurezza nelle gallerie è un problema globale. Un nostro cliente in Francia è un’azienda che sviluppa sistemi di fissaggio e che distribuisce in tutto il mondo elementi di fissaggio e di collegamento sicuri ed economici.

Per la ristrutturazione di una galleria a Parigi aveva l’obiettivo di migliorare il sistema di collegamento attualmente impiegato per il fissaggio delle piastre ignifughe. Bossard è stata incaricata di trovare la soluzione di collegamento più adatta a garantire sia la resistenza alla corrosione sia la resistenza alle temperature estreme, in modo da aumentare la sicurezza degli utenti nell'eventualità di un incendio in galleria. Oltre a soddisfare i requisiti di sicurezza più elevati la nuova soluzione avrebbe dovuto garantire un processo di installazione più semplice e veloce.

In breve: sicurezza e produttività più elevate in un'unica soluzione.
Soluzione

Gli ingegneri Bossard, per soddisfare gli elevati requisiti di sicurezza e di prodotto, hanno progettato un nuovo articolo: ecosyn®-MRX, un elemento di collegamento realizzato con uno speciale acciaio al cromo martensitico bonificato. Le viti ecosyn®-MRX sono in grado di resistere per almeno sei ore a temperature estremamente elevate fino a 1.200° C, grazie ai più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dei materiali. Inoltre la filettatura autoperforante è stata ottimizzata per garantire elevate prestazioni di foratura.

Vantaggi per il cliente

Le viti ecosyn®-MRX di Bossard soddisfano i requisiti più severi garantendo una sicurezza superiore e una migliore resistenza alla corrosione, permettendo inoltre di ridurre i tempi di assemblaggio.