Cliente e obiettivo

BMC Switzerland non rientra ancora nei grandi produttori di biciclette e di bike. Ma è proprio questo fatto che rende forte BMC "Bicycle Manufacturing Company". Un'azienda piccola, che pensa ai requisiti dei clienti, con sede a Grenchen (Svizzera), che si è prefis-sata l'obiettivo di offrire grandi soddisfazioni

  • con le bici da crono,
  • quelle da bambino,
  • quelle elettriche o
  • con le bike per downhill.

BMC sta per qualità Svizzera – ha dimostrato re-centemente la società con le elevate performance raggiunte dalla squadra corse al Tour de France, diventando quindi un produttore di biciclette conosciuto a livello mondiale.

Gli elevati requisiti di qualità e di precisione divengono più chiari quando Stefan Christ, direttore dello sviluppo, inizia a raccontare delle molteplici sfide che si presentano in fase di produzione di una bicicletta: “Le viti rappresentano spesso un osso duro. Che si tratti di viti o di altri elementi di collegamento critici nella struttura della bicicletta, capaci di influenzare notevolmente la sicurezza d’uso”, continua Stefan Christ.

"I test di sollecitazione hanno dimostrato che sono proprio le viti che, spesso, non riescono a resistere alle sollecitazioni più estreme", spiega il signor Christ. E questo non perché esse siano di scarsa qualità, ma perché a questo elemento fondamentale viene spesso data poca importanza.

Il design è un altro elemento che il produttore di biciclette high-tech pone al centro dell’attenzione. Una bicicletta BMC deve distinguersi dalla massa, anche se non è contrassegnata da colori o loghi specifici. Questo requisito pone tutti quegli ingegneri alla ricerca della soluzione di collegamento ideale di fronte a un'ulteriore sfida: le viti, di norma, devono essere verniciate in nero per conformarsi al look e al feel unitario e di alta qualità di BMC. Inoltre, le biciclette devono conformarsi ai requisiti più stringenti durante i test di sollecitazione a norma

  • sulle vibrazioni e
  • sulla corrosione.

La soluzione ideale la si raggiungerà soltanto quando si sarà trovata la vite più leggera, al miglior rapporto prezzo-prestazioni.

Leggete quale è stata la soluzione

Watch how Thor Hushovd from the BMC Racing Team describes the challenges