Il Technical Center di Bossard di Taiwan ha sviluppato una vite speciale per le esigenze dell’industria della bicicletta. Essa si basa da un lato sui
- requisiti specifici del cliente, ma anche sulle
- prescrizioni unificate della EN14766
per mountain bike. La norma compendia i requisiti di sicurezza per le biciclette e descrive le metodologie dei rispettivi test. In seguito, per esempio, occorre superare un test di durata di 200.000 cicli del manubrio e dell’avancorpo. Allo stesso tempo, Bossard ha condotto una dettagliata analisi dei design esistenti, oltre che diversi test per la valutazione delle caratteristiche meccaniche e il comportamento alle vibrazioni.
Il risultato è la nuova concezione di vite di Bossard ecosyn® grip con caratteristiche anti-vibrazione avanzate. La soluzione innovativa di Bossard offre una maggiore resistenza all’affaticamento del materiale.