Assicurazione qualità e produzione impeccabile

Bossard Quality Commitment
Perché la selezione della materia prima corretta è fondamentale per la produzione?

Il rispetto di qualsiasi livello qualitativo comincia con la materia prima giusta. Questa scelta influenza la maggior parte delle fasi produttive, in particolare quelle che innalzano la resistenza meccanica del prodotto. Durante il trattamento termico, per esempio, necessario affichè il particolare finito possieda le proprietà meccaniche corrette.

Teoricamente viti e dadi potrebbero essere realizzati in ferro puro. Purtroppo questa materia prima possiede una tenacità insufficiente per gli elementi di collegamento. Per questo motivo nella produzione degli elementi di collegamento si utilizza l’acciaio, che si ottiene aggiungendo al ferro del carbonio durante il processo di fusione. La percentuale di carbonio è un fattore critico per la resistenza dell’acciaio: ad esempio, se si volesse realizzare una vite in classe di resistenza 12.9 sarebbe necessario utilizzare  un acciaio al carbonio tale da poter essere riscaldato a 900 °C e successivamente raffreddato in olio.

Per questo motivo noi selezioniamo con cura la materia prima utilizzata per i nostri prodotti, nell‘intento di garantire la resistenza meccanica adeguata alla rispettiva applicazione.

Quali sono i vari metodi produttivi?

Esistono molti metodi e tecnologie per produrre un elemento di collegamento. Tra questi ricordiamo lo stampaggio a freddo e a caldo, la forgiatura e le lavorazioni per asportazione di truciolo.  Ogni metodo ha i propri vantaggi rispetto alle rispettive applicazioni.

Il processo produttivo più comunemente utilizzato per la produzione delle viti con dimensioni da M1 ad M24 e dei dadi con dimensioni da M3 a M16 è lo stampaggio a freddo. Quando si sceglie un metodo di produzione, vanno tenuti in considerazione anche altri fattori tra i quali l’applicazione finale di un elemento di collegamento, il quantitativo e il costo.

Indipendentemente dal metodo di produzione scelto, si devono tenere in considerazione diversi passaggi di produzione che hanno un impatto considerevole sulla qualità e sulle prestazioni di un elemento di collegamento.

Bossard ha stabilito norme severe per tutti i diversi metodi produttivi e monitora la produzione in conformità ad esse.

Il monitoraggio delle varie fasi produttive è il modo più efficace per garantire la qualità del prodotto conformemente ai rispettivi requisiti. Ogni fase produttiva viene tenuta sotto controllo nel corso dell’intero processo produttivo, identificando e correggendo quasi istantaneamente eventuali deviazioni. Il risultato si concretizza in un rischio minore, una maggiore qualità del prodotto e nella puntualità delle consegne.

Per quale motivo è necessario il trattamento termico?

Il trattamento termico è uno dei processi che presenta maggiori criticità nella realizzazione di un elemento di collegamento. Si tratta di un processo mediante il quale le caratteristiche fisiche e meccaniche di un materiale vengono modificate per effetto del riscaldamento e raffreddamento.

Per molti prodotti il trattamento termico è l’unico metodo per ottenere le proprietà meccaniche richieste. I metalli, avendo una struttura cristallina, vengono sottoposti a trattamento termico presso aziende altamente specializzate secondo le tecnologie di processo più avanzate.

Per proteggere gli elementi di collegamento contro la corrosione vengono utilizzati metodi specifici. In questo modo è possibile impiegare gli elementi di collegamento anche in condizioni climatiche estreme in maniera affidabile e durevole. La protezione contro la corrosione può essere realizzata mediante una progettazione adeguata, con un corretto trattamento superficiale oppure utilizzando materiali speciali resistenti alla corrosione.

Cosa possono fare per voi gli esperti?

Con più di 80 esperti tecnici in tutto il mondo, Bossard garantisce l’esecuzione dei processi produttivi adeguati. I nostri esperti sono formati in maniera specifica rispetto ad ogni singolo processo di produzione di un elemento di collegamento.

Il nostro team di esperti comprende specialisti dei prodotti, dei processi e dell'assemblaggio. Essi sono altamente qualificati per quanto riguarda i processi di produzione degli elementi di collegamento. Ancora più importante, è il fatto che essi comprendono il significato di ogni singolo processo rispetto alla vostra specifica applicazione di collegamento e alle vostre esigenze qualitative. 

Il nostro obiettivo rimane sempre quello di identificare le soluzioni di collegamento più efficaci e di maggior qualità. Queste possono essere svolte dai prodotti di serie oppure sarà necessario sviluppare nuovi particolari insieme a voi per ottimizzare la produzione e il prodotto finale. Un supporto così ampio è la garanzia del vostro successo sul mercato.