使用Bossard柏中螺钉的无人机

Una vite su misura per un drone

Other Products
Il nostro cliente EHang aveva bisogno di un elemento di collegamento che combinasse una serie di requisiti: leggerezza, resistenza alle vibrazioni, sicurezza e facilità di manutenzione.

The mission: varcare i confini del cielo

Consentire alle persone di volare libere come uccelli: questa è la Vision di EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Per trasformare in realtà questa idea, l'azienda cinese sviluppa droni utilizzabili per il trasporto di persone a pilotaggio remoto. Bossard supporta EHang con la tecnologia di collegamento adatta.

I droni vengono utilizzati a livello professionale in numerosi settori e il loro lavoro è particolarmente apprezzato in ambiti di interesse pubblico come la sicurezza generale e dei trasporti, il monitoraggio ambientale e la cartografia di dettaglio. Il nostro cliente EHang Intelligent Technology Co. Ltd è uno dei leader di mercato nello sviluppo e nella produzione di droni.

 

Un obiettivo ambizioso: trasportare persone con i droni

EHang persegue l'obiettivo di creare nel prossimo futuro droni in grado di trasportare persone ed effettuare operazioni di soccorso in situazioni pericolose grazie a voli a pilotaggio remoto. Queste applicazioni straordinarie richiedono requisiti altrettanto eccezionali per la tecnologia di collegamento adottata nei prodotti. Gli elementi di collegamento utilizzati per i droni devono essere leggeri, estremamente resistenti a vibrazioni o altri influssi ambientali e si devono poter produrre e montare in modo efficiente.

Un elemento di collegamento su misura per esigenze speciali

To meet these demanding needs, the Bossard engineering team in China supports EHang with the development of a tailormade fastener for the camera mount of the Falcon-B drone. Since the camera unit needs to be securely held in place during use and at the same time

e easy to remove for maintenance work, the assembly and disassembly capability was a special focus during development. In addition, EHang desired a simplification of the design.

Per rispondere a questi requisiti, il nostro team di ingegneri in Cina ha assistito EHang nello sviluppo di un elemento di collegamento su misura per il supporto per la telecamera del drone Falcon B. Poiché durante l'impiego la telecamera deve rimanere ben salda e, contemporaneamente, deve poter essere rimossa con facilità per la manutenzione, la progettazione della soluzione di collegamento si è focalizzata principalmente sulle funzionalità di montaggio e smontaggio. Inoltre si richiedeva di semplificare il design.

Realizzazione senza intoppi del progetto

EHang special partDopo una sola settimana, Bossard ha presentato il primo disegno. I primi campioni sono stati prodotti solo due settimane dopo. Abbiamo analizzato e ottimizzato il processo di montaggio e installazione insieme al cliente e dopo altri tre mesi di prove e verifiche, il nuovo elemento di collegamento è stato approvato insieme ai disegni tecnici e ai protocolli di verifica e ne è stata autorizzata la produzione. 

 

Novità di mercato per la produzione di massa personalizzata

Il nuovo elemento di collegamento per il supporto della telecamera del drone Falcon B può essere applicato senza utensili. La guida integrata assicura che la vite non si pieghi e non sia inserita troppo in profondità. Inoltre, la superficie ruvida e la chiusura a spinta consentono un'applicazione precisa e sicura.

Anche in caso di distaccamento, la vite non può andare persa, mentre per la manutenzione è sufficiente allentarla con un cacciavite Phillips o a taglio e serrarla quindi nuovamente. Il risultato è un tempo di montaggio nettamente ridotto con il massimo dell'affidabilità. Questa innovativa soluzione di collegamento può essere utilizzata anche per altre linee di prodotti EHang.

 

Per saperne di più sui nostri componenti speciali personalizzati