Quanta System laser

Laser e Innovazione: come Quanta System ha ottimizzato la logistica interna con Bossard Italia

Italia Medical & Life Science Smart Factory Logistics
Quanta System, leader nella produzione di sistemi laser per la chirurgia e la medicina estetica, ha rivoluzionato la sua supply chain grazie alla collaborazione con Bossard Italia. Attraverso l’implementazione della tecnologia Smart Bin Quanta System ha migliorato la gestione dei materiali, ridotto i tempi di approvvigionamento e ottimizzato i processi produttivi. La collaborazione tra Quanta System e Bossard ha portato a una logistica ottimizzata e performante

Quanta System, un'eccellenza italiana nel settore dei sistemi laser, ha visto una straordinaria crescita dalla sua fondazione nel 1985. Con 300 dipendenti e una produzione di circa 300 sistemi laser al mese, l’azienda è diventata un punto di riferimento per le tecnologie avanzate nel campo medico e chirurgico, esportando il 95% della produzione in tutto il mondo.

Il successo di Quanta è dato anche dalla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la sua efficienza interna. Negli ultimi anni, l'azienda ha affrontato una sfida importante: l'ottimizzazione della gestione dei materiali. La presenza di overstock di minuterie e la mancanza di codici chiave minacciavano di rallentare la produzione. La risposta a queste problematiche è stata l’implementazione dello SmartBin, una soluzione avanzata offerta da Bossard.

Sfide Logistiche

Prima dell’introduzione delle soluzioni Smart Factory Logistic di Bossard, Quanta System affrontava problemi significativi nella gestione delle viti e minuterie. La mancanza di una gestione ottimale causava sia un overstock di materiali non necessari che carenze critiche su codici minori, con un impatto rilevante sull’efficienza delle linee produttive.

L'Implementazione dello SmartBin

La soluzione Smart Factory Logistics di Bossard ha rivoluzionato la gestione dei componenti. Una delle prime sfide affrontate è stata trovare lo spazio giusto per installare la struttura SmartBin sul floor produttivo, assicurando la vicinanza agli operatori per massimizzare l’efficienza.

Una difficoltà iniziale riscontrata è stata la necessità di revisionare periodicamente il layout per adattarlo ai cambiamenti nei codici e nella loro posizione. Questo processo richiedeva tempo e risorse. Inoltre, si è notato che il sistema funzionava in modo particolarmente efficace per i codici gestiti direttamente da Bossard, ma risultava più complesso quando si trattava di materiali forniti da terzi.

Vantaggi

Nonostante queste sfide, l’introduzione della metodologia SFL ha portato a una serie di vantaggi concreti:

  • Riduzione dell’overstock: Quanta System ha potuto ridurre notevolmente il materiale non necessario in magazzino.
  • Migliore gestione dei tempi di fornitura: grazie al sistema SmartBin, i tempi di approvvigionamento sono stati ridotti, portando il materiale più vicino alle linee di assemblaggio.
  • Ottimizzazione del processo di acquisto: il sistema ha consentito un risparmio significativo di tempo nel processo di emissione degli ordini di fornitura.
  • Riduzione del 60% della manodopera dedicata alla gestione delle minuterie

Grazie alla collaborazione con Bossard Italia e all’adozione delle soluzioni Smart Factory Logistic, Quanta System ha raggiunto una maggiore efficienza nella gestione della supply chain, migliorando la produttività e liberando risorse per concentrarsi sull'innovazione continua dei suoi prodotti laser di alta qualità.

 

Chiedete consiglio ai nostri esperti di Smart Factory Logistics