"A nostro avviso, Bossard Academy è il partner ideale per programmi di formazione su misura"
Roger Kühne, Responsabile Sviluppo VERWO AG
In occasione di una visita ai clienti, abbiamo accolto Roger Kühne, responsabile dello sviluppo di VERWO, nella sede centrale di Bossard AG a Zug. Gli abbiamo mostrato cosa significa Proven Productivity per noi e, soprattutto per lui.
Oltre alle soluzioni di prodotto che forniamo nella lavorazione della lamiera, offriamo anche il supporto di VERWO nella logistica con diverse applicazioni. Le postazioni di assemblaggio dotate di SmartBin intelligenti gestiscono componenti B e C. La soluzione Bossard per la gestione dei fornitori riduce anche i costi di processo e il lavoro amministrativo, poiché tutti i fornitori sono integrati e riforniti senza problemi.
Per VERWO, una cosa è chiara: può conquistare i suoi clienti solo offrendo qualità. Ciò include anche la formazione del personale per mantenerlo aggiornato sulle ultime tecnologie. È apparso subito chiaro che la Bossard Academy poteva offrire esattamente questo.
Bossard Academy è sinonimo di qualità
I seminari specialistici della Bossard Academy affrontano la tecnologia del collegamento da un punto di vista sia teorico che pratico. Trattiamo tutti gli aspetti dei più moderni collegamenti filettati in modo olistico e applicativo, dai principi fisici e dai materiali utilizzati, al loro impiego nelle operazioni di sviluppo, progettazione e produzione in un'ampia gamma di settori.
"I corsi di formazione e i seminari specialistici della Bossard Academy sono sempre orientati alle esigenze specifiche dei nostri clienti".
Jürgen Eixler, Responsabile Ingegneria di Bossard AG
In questo modo, Bossard fornisce ai suoi clienti un supporto proprio nelle aree che ritengono problematiche. Abbiamo aiutato VERWO a chiarire le sue esigenze e a sviluppare, pianificare e tenere seminari e corsi di formazione specialistici - sulle basi dei collegamenti filettati, gli elementi di collegamento per la lamiera, le viti e i fusibili, la corrosione e la protezione dalla corrosione.
"Siamo stati lieti di collaborare con i 12 partecipanti di Assembly and Design per rendere la giornata proficua"
Jürgen Eixler, Responsabile Ingegneria di Bossard AG
Come di consueto alla Bossard Academy, un buon 50% della parte teorica è stata integrata da esercizi pratici e workshop, che hanno permesso ai partecipanti di scoprire in prima persona come l'uso scorretto di un utensile dinamometrico influisca sulla forza di precarico. Oppure quale tipo di utensile garantisce il livello di sicurezza di serraggio e la dispersione della forza di precarico. I partecipanti hanno anche avuto modo di capire come utilizzare nuove e funzionali viti per applicazioni su lamiera. E questa è solo una parte dell'entusiasmante componente pratica.
"Il contenuto è stato perfettamente adattato alle nostre esigenze e alle problematiche che affrontiamo in precedenza nella lavorazione della lamiera. Dominik e Daniel, i due formatori, ci hanno colpito per la loro competenza professionale, che hanno sempre combinato con un pizzico di umorismo!".
Roger Kühne, Resposabile sviluppo VERWO AG
Inviateci le vostre domande o richieste. Vi risponderemo al più presto.