Tecnologia di saldatura

La saldatura, nel più ampio senso del termine, include tutti i processi durante i quali un materiale solido viene fuso unendosi ad un secondo componente durante il successivo indurimento. Solitamente si tratta di una miscela di materiali, ad esempio fusione di metalli. In alcuni processi moderni, ad esempio mediante ultrasuoni, solamente uno dei due componenti viene fuso e la deformazione produce una giunzione ottimale con il secondo componente.  

 

La tecnologia dei perni a saldare viene utilizzata per saldare su lamiere metalliche elementi di collegamento come perni e bussole filettati, perni lisci, tappi piani e chiodi per isolamento.

 

Il grande vantaggio di questa tecnologia è il ridotto tempo di riscaldamento locale durante il processo di installazione: le variazioni subite dal materiale e dalla geometria sono ridotte al minimo mentre non sono pù necessarie le operazioni di foratura, punzonatura, maschiatura, incollaggio o rivettatura. Per un'installazione sicura ed affidabile offriamo inoltre un'ampia gamma di saldatrici all'avanguardia. 

 

 

Forniamo diversi prodotti e soluzioni a marchio registrato per saldatura, fra i quali:

 

FASTEKS® WELKO

Sistemi di saldatura per perni

 MultiMaterial Welding

Saldatura ad ultrasuoni per elementi di collegamento in termoplastici

 

 

 

 

 

I prodotti qui elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, vi invitiamo a contattarci.