Il test sonaglio

Cliente e obiettivo

La richiesta di prodotti a prova di bambino è in continua crescita. I bambini hanno una presa salda che esercita uno stress elevato anche sulle parti più piccole, come gli elementi di collegamento dei cancelletti di sicurezza per bambini.

Baby Dan (DK) sviluppa e produce tessuti e mobili per bambino nonché cancelletti per bambini. Come leader mondiale nella sicurezza del bambino, Baby Dan siede nel Comitato Europeo che si occupa dello sviluppo di nuovi standard. Bossard Danimarca ha fornito diversi tipi di tiranti e di dadi autofrenanti per l'installazione dei cancelletti a casa.  Il nuovo standard europeo EN1930:2011 definisce i requisiti di sicurezza e i metodi di collaudo dei cancelletti di sicurezza per bambini in casa. Essi devono essere fissati ad aperture in modo da impedire ai bambini fino a due anni di poterli oltrepassare.

Soluzione

Bossard Danimarca ha fornito diversi tipi di tiranti e di dadi autofrenanti per l'installazione dei cancelletti a casa.

I tiranti e i dadi autofrenanti (a sinistra) per il serraggio del cancelletto (a destra) sono realizzati in acciaio classe diresistenza 4.6/4.8 e hanno la superficie zincata. In conformità alla direttiva 2002/95/CE (RoHS) che limita l’impiego di sostanze pericoloso, questi articoli non contengono cromo esavalente.

Vantaggi per il cliente