In buoni rapporti con il bidello

Cliente e obiettivo

I bidelli non hanno vita facile. Bossard ed Embru-Werke AG, una storica azienda svizzera leader di mercato nella produzione di arredi scolastici, sta rendendo loro la vita più agevole.

Embru-Werke AG (CH) produce ogni anno 30.000 sedie in diversi modelli. Le nuove viti rendono inutile la regolazione manuale dei cinque piedini in gomma.

Le sedie che permettono una grande varietà di movimento sono ormai l’ultima moda, anche nelle scuole. Inoltre gli insegnanti non sono gli unici che preferirebbero che gli studenti ssi concentrassero maggiormente su compiti intellettuali. I bidelli dovevano affrontare il problema dei piedini in gomma delle sedie Embru, che si allentavano quando gli studenti si lanciavano in avanti e all’indietro con le loro sedie e che, quindi, dovevano essere serrati ripetutamente. Molto spesso, l'intera base della sedia doveva essere sostituita perché la filettatura si era completamente spanata. Le viti utilizzate come elementi di collegamento si sono rivelate inaffidabili e, sicuramente, non ottimali. Con queste viti, la gomma non sempre poteva essere fissata alla perfezione durante l'assemblaggio. In collaborazione con il responsabile di produzione ed il progettista di Embru, Bossard trovò una soluzione che non richiedeva alcun cambio di design della sedia.

Soluzione

Il prodotto finito consegnato da Bossard è una vite speciale appositamente realizzata per le sedie con una filettatura diametro 4,5 mm. Forma la filettatura della madrevite durante il primo avvitamento ed ha uno speciale colletto rinforzato. L’impronta Torx ® previene i danni alla testa della vite in caso di coppie elevate. Il colletto cilindrico rinforzato sottostante tiene unite saldamente le parti della sedia. Bossard ha collaudato i nuovi elementi di collegamento per i piedini di gomma nel proprio laboratorio. Il laboratorio è accreditato secondo ISO/IEC ed è dotato di strumenti all'avanguardia. I risultati del collaudo hanno dimostrato l'affidabilità delle nuove viti.

Vantaggi per il cliente