Misurazione e controllo automatizzato

Per raggiungere il massimo livello di produttività è importante poter automatizzare alcuni sotto-processi e poter effettuare in automatico le misurazioni. Smart Factory Assembly offre varie possibilità per gestire automaticamente gli strumenti di misurazione e i controlli.

Vantaggi di misurazione e controllo automatizzati:

  • La produttività non subisce rallentamenti
  • Gli errori sono ridotti al minimo
  • Tutti i dati sono memorizzati in un database

 

Possibilità di misurazione o controllo:

Wäge Systeme

Sistemi di pesatura

La misurazione del peso può essere utile in un processo produttivo durante diverse fasi. Sia che si tratti di pesare il contenuto della confezione al termine della linea per assicurarsi che non sia stato dimenticato nulla, sia che si tratti di verificare il numero di viti da utilizzare. Saremo lieti di aiutarvi nella progettazione di tali sistemi.

Contattateci per ulteriori informazioni

Elektrische Prüfungen

Prove funzionamento elettrico

I componenti elettrici vengono sottoposti a un test funzionale a fine produzione. In alcuni casi, è necessario misurare se la corrente passa attraverso i cavi. Grazie all'utilizzo di un programma di prova, anche questo processo può essere automatizzato e controllato dal sistema di controllo. Saremo lieti di consigliarvi sulla configurazione dei test in questo campo.

Contattateci per ulteriori informazioni

Identifikations-Systeme

Sistemi di identificazione

In alcuni casi può essere utile identificare gli addetti alla produzione del prodotto. Ad esempio, se è necessario confrontare una formazione (saldatura, avvitatura, ecc.) o effettuare determinati controlli con il principio dei 4-eyes. Con un sistema di identificazione questi parametri possono essere controllati e memorizzati.

Contattateci per ulteriori informazioni

Kontakt

Avete già dei sistemi di test

Se disponete già di apparecchiature di test, saremo lieti di chiarire se possiamo collegare le apparecchiature esistenti al sistema. Contattateci per un chiarimento non vincolante sulle possibilità.

Contattateci per ulteriori informazioni