Acquisire familiarità con l’Industria 4.0 e la digitalizzazione non robotica

Cos'è l’Industria 4.0?
Innanzitutto, un po’ di storia. La prima rivoluzione industriale ha portato la potenza del vapore e i primi progressi meccanici in fabbrica. La seconda ci ha portato linee di assemblaggio, elettricità e produzione di massa. La terza rivoluzione industriale avvenne quando i computer e le prime forme di automazione iniziarono ad essere utilizzati nelle industrie.
Ora, la quarta rivoluzione - Industria 4.0 - è qui e sta apportando livelli di automazione senza precedenti grazie all'integrazione della robotica, algoritmi di apprendimento automatico e all’Internet of Things. Le risorse umane sono ancora una parte fondamentale dell'industria, ma ora siamo in grado di delegare alle macchine anche le attività più complesse. L’Industria 4.0 sta rivelando avere un grande potenziale.
La tua azienda ha preso parte all'Industria 4.0?
Ad oggi, non tutte le aziende hanno introdotto i concetti di Industria 4.0, ma le cose si stanno muovendo in questa direzione. Secondo Forbes, queste sono le quattro caratteristiche per determinare se un’azienda si sia unita alla quarta rivoluzione industriale:
- La vostra fabbrica utilizza macchine, dispositivi, sensori e operatori che si connettono e comunicano tra loro? In altre parole, stai sfruttando i metodi di interoperabilità?
- Avete accesso alla trasparenza delle informazioni?
- Disponete di sistemi che supportano lo staff nel processo decisionale e nella risoluzione dei problemi? Le vostre macchine assistono le persone in compiti estremamente complessi o pericolosi per gli operatori? In altre parole, usi l'assistenza tecnica?
- Avete sistemi cyber-fisici capaci di prendere decisioni semplici e diventare automi? In altre parole, utilizzi il processo decisionale decentralizzato?
Se avete risposto affermativamente ad una di queste domande, la vostra azienda sta aderendo all'Industria 4.0! Se avete risposto di sì a tutte, congratulazioni: siete in prima linea.
Cos'è la digitalizzazione?
La digitalizzazione significa:
- Rendere possibile, migliorare e trasformare le operazioni e i processi produttivi
- Sfruttare le tecnologie digitali e trarre vantaggio dai dati in formato telematico
- Integrare i processi produttivi con l’Internet of Things (IoT)
- Sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali in continua espansione
La digitalizzazione non significa sempre robot
Per la maggior parte degli imprenditori quando si pensa al futuro manifatturiero, automazione e robotica sono le prime cose che vengono in mente. Pensano che la loro fabbrica non possa essere digitalizzata perché non vogliono, o non possono, revisionare il loro processo di produzione per includere costosi sistemi di robotica. Inoltre non vogliono perdere dipendenti a causa dell'automazione.
Buone notizie: la digitalizzazione senza robot è possibile. Esistono molti modi per abilitare, migliorare e trasformare le operazioni e i processi di produzione senza la robotica. La digitalizzazione non robotica è spesso meno costosa e più facile da implementare, ma può comunque avere un enorme successo.
Bossard è impegnata a introdurre le aziende in Industria 4.0 con la digitalizzazione non robotica. Esistono modi più semplici ed economici per digitalizzare che sono altrettanto efficaci.