Sviluppate un piano di digitalizzazione per rivoluzionare la vostra produzione

marzo 12, 2018

 

Ogni impresa è diversa. Ciò significa che ogni azienda ha bisogno del proprio piano per quanto riguarda la digitalizzazione e l’Industria 4.0.

Industria 4.0 e digitalizzazione sono tematiche impossibili da ignorare in questo momento. Ecco come iniziare a digitalizzare la tua azienda.

 

Industria 4.0 e soluzioni Smart Factory

Tanti non sanno da dove iniziare quando si tratta di sviluppare e implementare un piano per la digitalizzazione, Industria 4.0 e soluzioni Smart Factory. È comprensibile. L'industria 4.0 porta con sé un ambiente imprevedibile e una serie di opzioni travolgenti. Ci sono mille modi per migliorare con l’Industria 4.0, ma ne esistono altrettanti per fallire.

Per fortuna, esiste un supporto a disposizione di ogni azienda che desideri migliorare i processi produttivi. Il team Smart Factory Logistics di Bossard ha fornito questo supporto a numerose aziende in tutto il mondo e collabora con realtà diverse in vari settori industriali.

Ci sono vari aspetti da tenere presenti quando si cerca di approcciarsi ad un cambiamento. È importante focalizzarsi sui principali obiettivi, rispettare il budget, sfruttare le tecnologie più flessibili disponibili, trovare soluzioni intelligenti per i problemi più urgenti e tenere conto delle esigenze dei clienti in ogni fase del processo. Bossard ti aiuterà con tutte queste considerazioni e altro ancora.

 

Informazioni su Bossard Smart Factory Logistics

La Smart Factory Logistics di Bossard è progettata per preparare i produttori al cambiamento lavorando a stretto contatto con i fornitori. Offriamo le seguenti soluzioni per ridurre il total cost of ownership (TCO), aumentare la produttività, ottimizzare la supply chain, ridurre i costi e occuparsi della gestione degli articoli di classe B e C

  • SmartBin I nostri SmartBin dispongono di sensori di peso che consentono di automatizzare l’approvvigionamento di diversi materiali grazie ad una nuova tecnologia basata sul monitoraggio tramite sensori.
  • SmartLabel Soluzione perfettamente adattabile alle strutture già esistenti in azienda e che permette di avere sempre a disposizione informazioni in tempo reale sullo stato degli ordini direttamente al punto di utilizzo.
  • Bossard Code Con questo sistema ARIMS wireless, puoi semplicemente scansionare il Codice Bossard per ordinare rapidamente e facilmente nuovi materiali.

Se siete alla ricerca di un apparato logistico semplice o di una completa automazione, Bossard non vede l’ora di collaborare con voi e fornirvi suggerimenti personalizzati e soluzioni adatte alle vostre sfide.

 

Bossard offre una Proven Productivity

Il nostro obiettivo è rendere i nostri clienti più competitivi. Lo facciamo sviluppando soluzioni più veloci, più efficienti e convenienti rispetto alla concorrenza. Soluzioni di questo tipo migliorano il time to market, rendono il processo più lean, aumentano il throughput time e la qualità.
Lavorando con noi, potrai scoprire il potenziale della tua organizzazione lungo l'intera Supply chain dell'ingegneria industriale. Contatta Bossard per avviare la tua soluzione Smart Factory personalizzata così da affrontare con fiducia la digitalizzazione e l’Industria 4.0.