Test di qualità e analisi predittiva degli articoli di classe C

Il primo passo verso il risparmio nella gestione dei componenti di classe C
Nella ricerca di processi di produzione più lean e più efficienti in termini di costi, i componenti di classe C spesso non vengono considerati. Nonostante non siano considerati come elementi costosi del processo produttivo, le parti C richiedono una gestione complessa ed impegnativa. Poiché sono componenti di piccolo dimensioni, hanno un basso valore di produzione e vengono spesso trascurati. Molte aziende non si impegnano nell’ottimizzazione della gestione degli articoli di classe C. Tuttavia, quando si prova a rendere la gestione il più efficiente possibile, si ottiene un risparmio sui costi che può avere un impatto importante sulla competitività della vostra PMI.
L'importanza della qualità degli elementi di classe C
Gli elementi di fissaggio sono utilizzati ovunque in una fabbrica e sono fondamentali per il successo del prodotto finito. Devono avere la giusta resistenza, durezza, coefficiente di attrito e rugosità, spessore del rivestimento, analisi spettrale e altre caratteristiche a seconda dell'applicazione finale. Non devono rompersi, allentarsi o corrodersi in alcun punto durante l'installazione o l’utilizzo del prodotto. La scelta di un componente C danneggiato o difettoso, in alcuni casi può creare un semplice problema risolvibile ma nel peggiore dei casi può comportare una catastrofe.
Ad esempio, se costruissimo un nuovo ripiano e la vite si rompesse non appena venisse appoggiato qualcosa sullo scaffale, non sarebbe positivo ma non ci sarebbero conseguenze gravi. Se una grande azienda produttrice di automobili avesse invece spedito mezzo milione di auto sulle quali erano stati montati bulloni danneggiati e questi dovessero spezzarsi causando danni irrimediabili ai motori, i problemi sarebbero ben maggiori. (Come è successo a BMW nel 2014)
O ancora peggio, cosa succederebbe se una vite, un dado o un bullone si rompessero durante il lancio di un razzo o in una centrale nucleare? Cosa accadrebbe se un dispositivo di fissaggio venisse a mancare su un serbatoio a pressione pieno di sostanze chimiche tossiche? Indipendentemente dal tipo di industria in cui ti trovi, alcuni elementi di collegamento sbagliati o danneggiati possono causare enormi perdite alla tua azienda. Ecco perché la qualità degli articoli di classe C è così importante.
Vantaggi dei test in laboratori di collaudo accreditati
La qualità dei componenti di classe C deve essere ampiamente testata per ridurre il rischio di disastri come quelli sopra delineati. Una corretta verifica garantisce inoltre il rispetto di tutti i requisiti legali e degli elevati standard dei vostri clienti e azionisti.
Per ottenere il massimo dai test di qualità dei elementi di classe C, è necessario scegliere un'autorità di prova indipendente e accreditata. I laboratori di collaudo accreditati sono conformi con gli standard internazionali. Questi effettuano varie tipologie di test, come quelli meccanici, ottici e chimici, e garantiscono risultati oggettivi e di qualità nel tentativo di ridurre il rischio per la vostra azienda ed i vostri clienti.
Bossard ha dodici laboratori di collaudo accreditati ISO / IEC 17025 in tutto il mondo che forniscono la base per la garanzia di qualità. Iniziate oggi a risparmiare sui costi di gestione degli articoli di classe C selezionando i componenti testati dai migliori.