Riduzione delle movimentazioni inutili

Risparmiate tempo, energie e costi eliminando le movimentazioni superflue degli articoli di classe C
Perché le movimentazioni superflue sono un problema?
Un tema comune nella gestione degli articoli di classe C è che tutto ciò che riguarda questi componenti è spesso trascurato. Idealmente, in un processo di produzione lean, tutti i materiali che entrano nella tua azienda fluiscono senza intoppi dal punto A al punto B. Nel migliore dei casi, saranno toccati solo una volta prima dell’utilizzo finale. Raramente però le cose vanno in questo modo. È più probabile che il materiale venga spostato più volte come ad esempio quando viene posizionato, immagazzinato e impilato.
Questi spostamenti superflui causano un aumento dei costi dovuti alla manodopera in eccesso. Possono inoltre causare confusione che si traduce nello smarrimento del prodotto (sprecando tempo) o la sostituzione (sprecando tempo e denaro). Ogni volta che i materiali vengono movimentati rischiano anche di essere danneggiati.
Identificare gli sprechi di movimentazione all’interno della catena di approvvigionamento
Quando si studiano gli sprechi in termini di trasporto o spostamento nella catena di approvvigionamento, dovete considerare tutte le aree:
- Uffici
- Magazzini
- Sistemi di trasporto
Il vostro processo è stato aggiornato tenendo in considerazione il flusso attuale del materiale delle persone? È mai stato applicato un processo lean?
Migliora la piattaforma di approvvigionamento
La chiave è implementare una piattaforma di approvvigionamento intelligente ed interattiva nella propria azienda che dia il pieno controllo del flusso di materiale. Un'eccellente piattaforma della catena di fornitura può semplificare il monitoraggio degli ordini, gestire il tuo inventario e accedere ad analisi intelligenti.
Queste piattaforme possono essere un notevole supporto per le operazioni milk run dell'azienda grazie ad una picking list digitale ottimizzata per il rifornimento di materiale per le celle operative in modo da ottimizzare il percorso, ridurre al minimo il consumo di carta ed aumentare sia l’affidabilità che la gestione delle tempistiche.
Se avete bisogno di un servizio completo e di alta qualità per aiutarvi a semplificare la catena di approvvigionamento ed eliminare il trasporto in eccesso degli articoli di classe C, Bossard è in grado di rifornire i componenti direttamente al punto di utilizzo attraverso tutte le funzionalità intelligenti elencate sopra: tracciabilità degli ordini, gestione dell'inventario, accesso analitico e altro ancora.
Smart Factory Logistics di Bossard è un sistema intelligente ed automatico che fornisce tutte le informazioni necessarie. Gli ordini vengono trasmessi in maniera automatica e consegnati direttamente alle celle di lavoro quando necessari.
Le soluzioni di Bossard sono un modo semplice per ridurre i costi di trasporto degli articoli di classe C offrendo al contempo una serie di altri vantaggi. Fate emergere subito il potenziale della vostra azienda adottando misure per migliorare la gestione delle componenti di classe C!