4 vantaggi riscontrati da Microelettrica Scientifica con l’installazione dei sistemi Smart di Bossard

In Italia sono moltissime le realtà produttive che si sono affidate a Bossard e che hanno implementato i sistemi Smart nei loro stabilimenti. Tra queste rientra Microelettrica Scientifica S.p.A., azienda attiva nella produzione di diverse tipologie di prodotti in ambito sia ferroviario che industriale, che collabora con Bossard fin dal 2011. La spinta verso i sistemi Bossard è sorta proprio dal reparto acquisti di Microelettrica Scientifica che, convinto anche dalla qualità e dai prezzi dei prodotti Bossard, ha optato per intraprendere la strada della Smart Factory Logistics.
Grazie a questa scelta è stato possibile risolvere problemi di inesattezza delle distinte basi. In questo modo, tutte le componenti sono sempre disponibili e l’eventualità di fermi produzione è limitata.
Allo stesso tempo è stato possibile abbattere del 30% la quantità di minuteria presente nel magazzino grazie a una gestione più efficiente, che si adatta alle necessità della produzione. Ad oggi, nello stabilimento di Buccinasco di Microelettrica Scientifica, gli SmartBin sono utilizzati per diverse esigenze: come buffer per la minuteria dove gli operatori possono prelevare il materiale per poi trasportarlo nelle postazioni di lavoro nonché direttamente in linea, seguendo quindi in ottica lean la necessità di avere il materiale a disposizione dove necessario.
Quattro tipi di vantaggi riscontrati da Microelettrica Scientifica
“Con l’installazione dei sistemi Smart di Bossard abbiamo riscontrato diversi tipi di vantaggi, che possiamo raggruppare in tattici, strumentali, strategici e tecnici”, racconta Paolo Lambardi, Back Line Process Leader di Microelettrica Scientifica.
“Dal punto di vista tattico, abbiamo risolto il problema di non avere mai mancanza di materiale in linea di produzione. Dal punto di vista strumentale, ogni problematica legata all’approvvigionamento del bene è a carico di Bossard e Microelettrica Scientifica ha quindi maggior tempo e risorse a disposizione. Bossard gestisce anche il magazzino di un nostro terzista, occupandosi dell’approvvigionamento e della consegna del materiale necessario. In sostanza, si ottimizza l’arrivo del materiale e non si impegnano risorse interne. A livello strategico, il rapporto con un fornitore del calibro e dell’importanza di Bossard può essere configurato come un concetto di partnership. Infine, per quanto riguarda l’aspetto tecnico, Bossard è un fornitore di rilevanza mondiale che ci assicura il rispetto di ogni norma e la capacità di dare risposte alle costanti nuove esigenze tecniche. Possiamo affermare che Bossard ha fornito la soluzione ai nostri problemi legati a questo ambito di prodotti”.
Fornitori snelli per uno sviluppo in ottica 4.0
Per illustrare il punto di vista di Bossard, il general manager Davide Di Marzo parla dei motivi per cui è possibile considerare Microelettrica Scientifica S.p.A. un esempio di Proven Productivity.
“Non abbiamo dovuto convincere Microelettrica Scientifica a lavorare con Bossard, il comune obiettivo era e rimane quello di ottimizzare i processi di Supply Chain e Microelettrica Scientifica era ed è fortemente orientata a un concetto di Lean Manufacturing. Eravamo consapevoli che questi obiettivi non sarebbero stati facili da raggiungere ma i risultati ottenuti dal cliente hanno parlato per noi. Questo è ciò che intendo per Proven Productivity. Siamo orgogliosi di dire che Microelettrica Scientifica è uno dei nostri maggiori clienti nel Nord Italia. Condividendo gli stessi valori, la collaborazione si è sviluppata nel tempo grazie a uno scambio continuo di dati che ha permesso un incremento delle aree produttive gestite mediante i nostri sistemi. L’integrazione orizzontale e verticale all’interno della catena del valore è fondamentale per riuscire a soddisfare al meglio le richieste del mercato: poter contare su fornitori snelli come Bossard è indispensabile per pensare a uno sviluppo in ottica 4.0”.