Come eliminare le movimentazioni superflue con Last Mile Management

novembre 29, 2019

 

L’attività produttiva è complessa, qualcosa potrebbe andare male per vari motivi. Un pezzo può passare in molte mani e postazioni di lavoro prima di diventare un prodotto finito. Parti e prodotti in lavorazione possono subire danni, finire nel posto sbagliato o essere persi durante questo processo.

Tuttavia, gli ambienti di lavoro attuali sono più esigenti che mai. La quarta rivoluzione industriale richiede che le parti siano spostate rapidamente, trasportate automaticamente e spedite in tempo, il tutto garantendo l’immediata tracciabilità in cloud. Ridurre le movimentazioni superflue e l’interazione umana sono fattori chiave per le odierne fabbriche intelligenti.

Grazie alle soluzioni oggi disponibili, supply chain e processi di movimentazione dei materiali possono diventare più veloci che mai, rispondendo e superando le aspettative. Con le giuste soluzioni, la gestione degli articoli di classe B e C garantirà che il prodotto raggiunga i clienti in modo efficiente e trasparente.

 

SmartBins e SmartLabels

L’identificazione, la gestione e il rifornimento ottimali degli articoli sono fondamentali per il flusso dei materiali.La tecnologia SmartBin e SmartLabel di Bossard non traccia solo gli articoli all'interno della supply chain, ma invia automaticamente le richieste di approvvigionamento per mantenere gli operatori nelle loro postazioni. Le quantità necessarie arrivano in modo corretto e si riducono errori e movimentazione.

Tutti i dati sono salvati all'interno di un sistema basato su cloud che comunica in modo istantaneo con dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Tutti gli interessati hanno rapido accesso all'informazione, possono riconfigurare le postazioni di lavoro e collaborare per superare gli ostacoli. Facendo un ulteriore passo avanti, le principali scorte possono essere rifornite e spostate in modo fluido in tutta la fabbrica mediante l’impiego della robotica.

 
Autonomous Mobile Robots (AMR- robotica mobile autonoma)

Il software Last Mile Management di Bossard connette perfettamente SmartLabel e SmartBin con la robotica automatizzata (AMR) in modo da colmare il divario tra Big Data e automazione. Ogni volta che un articolo viene movimentato cresce la possibilità di errore. Consentire di movimentare gli articoli da un’area di lavoro a un’altra mediante la robotica offre i seguenti vantaggi:

  • Si evitano gli ostacoli
  • Si segue il percorso più efficiente
  • Il personale rimane concentrato sull'attività produttiva

I robot automatizzati si muovono negli spazi di produzione giorno e notte senza interruzioni. Evitano gli ostacoli, aprono porte e cancelli e possono condurre carrelli elevatori. E lo fanno con la massima efficienza seguendo il percorso migliore. Possono essere controllati in remoto, sono straordinariamente utili negli spazi in continua evoluzione, dove i nastri trasportatori non sono molto efficaci. Eventuali modifiche vengono effettuate su richiesta garantendo un flusso costante dei materiali.

Pannelli di controllo remoto

Prima dell’avvento dell’Industria 4.0, livelli di inventario e supply chain rimanevano in un limbo. I dirigenti non avevano la visibilità per poter prendere rapide decisioni aziendali ed era difficile ridurre i rischi e migliorare i tempi di consegna. Questa mancanza di trasparenza ha creato sistemi isolati di informazioni e costretto a seguire processi decisionali reattivi invece che proattivi. Era difficile prevedere gli scenari futuri, risolvere problemi e coinvolgere tutti gli interessati nel processo. I dirigenti si affidavano a una macchinosa reportistica spesso utilizzata in produzione.

Grazie alle emergenti tecnologie smart factory e al trasferimento dei big data al cloud, manager e clienti possono ottimizzare il flusso di materiale da remoto. Lavorare partendo da una visuale unica e condivisa della supply chain elimina processi inefficienti e riduce il numero di persone nelle aree di lavoro. Minore interazione umana significa minori possibilità di errore, minori ostacoli sulla linea di produzione e minori spostamenti dalla postazione di lavoro. Sul lungo termine, il fattore risparmio di tempo che si ottiene nell'avvicinare chi prende le decisioni alla produzione è esponenziale.

Smart Factory Logistics e Last Mile Management di Bossard rendono l’operatività migliore, più snella e intelligente. Contattateci oggi stesso per maggiori informazioni o per prenotare una consulenza.