Ottimizzazione di progettazione e assemblaggio

Cliente e obiettivo

Epoke A/S è un’azienda danese che produce macchinari per la manutenzione invernale delle strade. Tali macchinari vengono impiegati in tutto il mondo per mantenere libere da neve e ghiaccio le piste degli aeroporti, le strade e i marciapiedi. Gli elementi di fissaggio sono fondamentali per garantire l’adeguato funzionamento dei macchinari Epoke in condizioni operative difficili. In passato, Epoke destinava alcuni operatori specializzati alla lubrificazione manuale degli elementi di fissaggio per aumentarne la protezione dalla corrosione. Tuttavia, la gestione delle scorte, il reperimento degli elementi di fissaggio adeguati e la loro lubrificazione manuale non era tra le soluzioni più veloci ed economiche.

Soluzione

Con il proprio concetto a 3 livelli, Bossard ha realizzato una soluzione integrata. Il sistema di gestione della logistica SmartBin si è rivelato particolarmente vantaggioso grazie al processo di riordino automatico che garantisce un livello di scorte adeguato per tutta la minuteria. Ad integrazione della soluzione SmartBin, Bossard ha introdotto alcuni kit speciali comprendenti diversi elementi di fissaggio preselezionati comunemente utilizzati insieme, riducendo in questo modo il tempo necessario al reperimento dei particolari da contenitori diversi. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di Bossard non presentano problemi di grippaggio mentre il rivestimento lubrificante ecosyn®lubric li protegge dalla corrosione persino in condizioni estreme.

Vantaggi per il cliente

L’utilizzo del sistema SmartBin e dei kit ha ridotto il tempo, l’impegno e i costi di gestione delle scorte e di produzione per Epoke. Gli elementi di fissaggio Bossard con il rivestimento lubrificante ecosyn®-lubric eliminano la necessità di un ulteriore passaggio di lubrificazione con un conseguente risparmio di tempo e denaro.