Gewindetragbolzen von Halder

Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente, mit denen auch schwere Lasten schnell und sicher angehoben werden können. Der bewährte Kugeltragbolzen ist bereits bekannt und hat sich vielfach im industriellen Einsatz bewährt. Der Gewindetragbolzen hingegen ist eine echte Weltneuheit: Zur Befestigung im Werkstück wird damit nur noch ein passendes metrisches Gewinde benötigt.

 

Vorteile:

  • Max. Traglasten von bis zu 840 kg bei M16
  • Das vorhandene metrische Gewinde ist passend
  • Einfache Montage per Knopfdruck, ohne Einschrauben
  • 85% Zeiteinsparung bei der Montage und Demontage im Vergleich zu Ringschrauben
  • Problemlose Wiederverwendbarkeit
  • Sicheres Anheben aus verschiedenen Positionen/Winkelstellung
  • Zertifizierte Sicherheit nach TÜV Süd/CE

 

Funktionsweise des Gewindetragbolzens


1. Der bewegliche Schäkel am Tragbolzen wird zurückgeklappt.
2. Per Knopfdruck zieht sich das Traggewinde zurück und kann in das Muttergewinde eingeführt werden.
3. Durch das Lösen des Knopfes verankert sich das Traggewinde mit dem Muttergewinde.
4. Der Gewindetragbolzen muss von Hand bis Anschlag eingeschraubt werden.
5. Die Last kann angehoben werden; dank des beweglichen Schäkels auch aus verschiedenen Winkeln.

 

Funktionsweise Gewindetragbolzen

 

Selbstsichernd und mit drehbarem Schäkel

Der drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus ohne dass sich der Bolzen dreht. Dadurch wird das Lasthebemittel nicht aus dem Gewinde gedreht und das Bauteil kann sicher angehoben werden.

Funktionsweise Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel

 

 

Safety First

  • Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd auf CE-Konformität geprüft.
  • Jedem einzelnen Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung beigelegt.
  • Ein Sicherungssteg verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen.
  • Für höhere Ansprüche an den Korrosionsschutz ist eine Alternative gegeben
 
Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd mit CE-Kennzeichnung geprüft.