1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels „Gewinne einen von 8 50€-Gutscheine von SPORT SOHN*“ im Rahmen des Firmenlaufs am 15.05.2024. Sofern Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, benötigen wir Ihre Kontaktdaten, um Sie über Ihren Gewinn informieren zu können. Darüber hinaus möchten die Tatsache Ihres Gewinns unter Namensnennung zum Zwecke der Eigenwerbung veröffentlichen.
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Bossard Deutschland GmbH, vertr. d.d. Geschäftsführer Dr. Daniel Philippe Stier;
Dr. Frank Hilgers
Max-Eyth-Straße 14,
89186 Illerrieden
Phone +49 7306 782 400
Fax +49 7306 782 401
Email: deutschland@bossard.com
3. Kontaktdaten der betrieblichen Datenschutzbeauftragten
RA Tobias Marx
DSG Datenschutz UG (haftungsbeschränkt)
Zeppelinstraße 9
89231 Neu-Ulm
E-Mail: datenschutz@dsg-ulm.de
Fon: +49 821 899 999 20
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Ihre Daten werden dafür erhoben, um
- Sie über Ihren Gewinn zu benachrichtigen
- Die Tatsache Ihres Gewinns zum Zwecke der Eigenwerbung zu veröffentlichen
Ihre Daten werden auf Grundlage der von Ihnen ausdrücklich erteilten Einwilligung verarbeitet
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
-
Ihre personenbezogenen Daten werden übermittelt an:
- Dritte: Besucher der Medienangebote, auf welchen über die Tatsache Ihres Gewinns informiert wird
- Auftragsverarbeiter: Unsere Dienstleister für Mailversand haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, soweit Sie eine Benachrichtigung per E-Mail wünschen bzw. eine E-Mailadresse angegeben haben; soweit Sie eine telefonische Benachrichtigung wünschen, haben unsere Dienstleister für die Wartung und den Betrieb der von uns eingesetzten ITK-Infrastruktur ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten
6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland
Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland zu übermitteln.
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich für die Benachrichtigung über Ihren Gewinn verwendet und nach erfolgter Benachrichtigung gelöscht.
Soweit Sie der Veröffentlichung Ihres Namens zugestimmt haben, werden die daten so lange veröffentlicht, wie dies für Zwecke der Eigenwerbung erforderlich ist. Spätestens mit Ablauf von 24 Monaten werden Ihre Daten auch in diesem Fall gelöscht.
8. Betroffenenrechte
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
Soweit Sie uns keine Kontaktdaten zur Verfügung stellen, Ihre Einwilligung widerrufen oder Sie der Datenverarbeitung widersprechen, können wir Sie ggf. nicht über Ihren Gewinn benachrichtigen.
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüften wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den von uns benannten Datenschutzbeauftragten
Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18, 91522 Ansbach
Tel: 0981 180093-0
Fax: 0981 180093-800
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung
Wenn Sie in die Verarbeitung durch uns durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
* 8x 50€ Gutscheine von SPORT SOHN