Kom foran med en boltberegning allerede i designfasen

Bossard Denmark Engineering
april 29, 2021

Arbejder du med udvikling af produkter med kritiske boltsamlinger, f.eks. køretøjer, turbiner, medicinsk udstyr, ja selv kontorstole, så kan du både spare tid og penge med en boltberegning allerede i designfasen.

Når du får udført en boltberegning allerede i produktudviklingsfasen, så slipper du for at skulle tage beslutninger kun baseret på din erfaring eller mavefornemmelse. Du får altså et bedre udgangspunkt med større vished om, at du har valgt den optimale bolt, allerede før du producerer din prototype og første produktserie. Det i sig selv kan spare dig både tid, penge og besvær på den lange bane.

Hvordan udføres en boltberegning? Til formålet anvendes den internationalt anerkendte guideline VDI 2230, som du kan læse om her.

 

Hvad er VDI 2230?

VDI 2230 er en guideline, der oprindeligt er udviklet til bilindustrien, hvor det er særligt vigtigt at kunne være helt sikker på, at boltsamlinger kan holde til vekslende belastninger.

Guidelinen kan anvendes til at beregne dine boltsamlinger, og den forklarer samtidig forholdet mellem kræfter, momenter og deformationen. Med VDI 2230 får du konkrete, detaljerede oplysninger, som du kan anvende i designet af dit produkt.

 

Undgå over- eller underdimensionering med en boltberegning

VDI 2230 handler om sikkerhed, men i høj grad også om økonomi.

Mangler man vished om, hvilken bolt er den rigtige til en kritisk boltsamling, så kan man nemlig være tilbøjelig til at vælge en større bolt end nødvendigt. Det kan være dyrt og gøre hele konstruktionen tungere, uden at give nogen form for fordel.

Med andre ord, hvis dine boltsamlinger er konstrueret ifølge VDI 2230-guidelinen, så kan du være sikker på:

  • At boltsamlingen opfylder funktionskravene, og at konstruktionen er så let som muligt.
  • At boltsamlingen kan modstå arbejdsbelastningen i konstruktionen.
Få ingeniøren til at beregne din boltsamling
Bossard Engineering - Boltberegning

Er du usikker på, om du har dimensioneret din boltsamling korrekt, så bør du få din boltsamling beregnet af en ingeniør med de rette kompetencer. 

Overdimensionering af boltsamlinger er som sagt dyrt og fører til tungere konstruktioner, hvor boltsamlingen optager mere plads end nødvendigt. Underdimensionering af boltsamlinger er forbundet med enorme risici for skade på både personer, produkt og inventar. Det er derfor altid ekstremt vigtigt, at der vælges de korrekte og optimale bolte til enhver samling. Det gøres bedst ved at dimensionere samlingen i produktudviklingsfasen ved hjælp af beregning og simulering.

Bossard Engineering har kompetencerne og softwaret til at udføre både simulering og beregning i henhold til VDI 2230. Så hvis du er usikker på din boltsamling, skal du kontakte Bossard Engineering.

Ring til Bossard Engineering på +45 44 50 88 20, hvis du vil høre mere eller ønsker et tilbud på en bolteberegning.

Få ny viden og gode råd fra vores ingeniører

Download White Papers om forskellige emner

Lær mere om emnerne korrosion, løsdrejning, overfladebehandling, varmebehandling, rivning o.m.m.

White Papers