Varmeresistent befæstelsessystem

Kunde og opgave
Tunnelbrand i Frankrig

Tunnelsikkerhed er en global bekymring. Vores kunde i Frankrig er en virksomhed, der udvikler befæstelsessystemer og leverer sikre, økonomiske befæstelser og stikforbindelser i hele verden.

Til en tunnelrenovering i Paris var målet at forbedre det aktuelle befæstelsessystem til brandbeskyttelsesplader. Bossard fik til opgave at finde den befæstelsesløsning, der kan modstå korrossion og ekstreme temperaturer i tilfælde af brand i en tunnel. Der må ikke gåes på kompromis med den offentlige sikkerhed. Udover sikkerhedskravet skulle den nye løsning muliggøre hurtigere og bedre monteringsproces.

Kort sagt, sikkerhed med større produktivitet.

Løsning
Bossard ecosyn®-MRX

På baggrund af de meget strenge sikkerhedskrav og produktydeevne kom Bossards teknikteam på en løsning kaldet ecosyn®-MRX. Det er et befæstelseselement, der er konstrueret med specielt martensitisk, hærdet og tempereret stål. ecosyn®-MRX kan modstå mindst seks timer i ekstremt høje temperaturer på op til 1.200 °C. Dette er resultatet af en nyudvikling inden for materialeteknologi. I tillæg til dette er det selvborende gevind designet til højtydende boring.

Kundefordele
Skruer - varmetest

ecosyn®-MRX skruer opfylder alle de strenge krav, og giver høj sikkerhed, bedre korrossionsmodstandsdygtighed og hurtigere monteringsproces.