2 nye funktioner i E-shoppen

maj 02, 2022

Bossards E-shop opdateres løbende med nye funktioner, der sigter efter at gøre din købsoplevelse bedre og letter arbejdet for indkøbsafdelingen.

Nu er der kommet 2 nye funktioner, der gør netop dette.

 

Tilføj varer til indkøbskurven fra et excel-ark

Det er nu muligt at tilføje varer til din indkøbskurv ved at uploade et excel-ark i e-shoppen. Excel-arket skal bare indeholde informationer om artikelnumrene og det ønskede antal varer. Disse informationer matches i vores system, og varerne bliver så automatisk tilføjet til din indkøbskurv.

Dette er en særligt nyttig funktion, hvis du skal bestille mange forskellige varer på én gang, eller hvis du ofte bestiller de samme varer. På denne måde kan du bevare overblikket, og du slipper for at klikke rundt og tilføje varerne enkeltvis.

Du kan se, hvordan du gør i denne video:

 

Se videoen på Youtube

 

Opret brugertilpassede artikelnumre

I din indkøbskurv har du nu muligheden for at tilføje et brugertilpasset artikelnummer eller en anden betegnelse til hvert enkelt produkt. Du har også muligheden for at tilføje det på produktsiden, så længe du er logget ind i din myBossard-konto.

Hvis du indkøber befæstelseselementer til flere forskellige projekter på samme tid, vil du altså kunne ”mærke” produkter med numre eller betegnelser, f.eks. ”projekt 1”, ”projekt 2” osv.

Dette kan øge overskueligheden for dig, hvis du køber mange forskellige varer på samme tid, og gøre det nemmere at bevare overblikket på sigt.

Du kan se, hvordan du gør i denne video:

 

Se videoen på Youtube