Vi ser den grønne omstilling som et fælles ansvar og mener, at vi som virksomhed har et ansvar for at være mere bæredygtige. Vi prøver derfor leve op til det ansvar gennem en række initiativer, heriblandt etablering af solcellepark, plantning af frugtplantage og udskiftning af alle lyskilder til LED.
Vores mission er, gennem vores solcellepark, at blive 100 procent selvforsynende på strøm.
2020
Solcellepark: I starten af 2020 indviede vi vores 735 solcellepaneler, som i gennemsnit producerer 220 megawatt om året. Dette blev ikke gjort, fordi det nødvendigvis er en god forretning, men fordi vi mener, det er sund fornuft at investere i den grønne omstilling. Vi er stolte over, at vi allerede d. 14 maj samme år kunne præsentere den første dag, hvor vi var 100 procent selvforsynende med el. De dage vi ikke udelukkende kan køre på selvforsynende energi, køber vi kun vindproduceret energi.
El-lader: Behovet for at kunne oplade sin bil på arbejdspladsen er stigende, i takt med at flere investerer i en el- eller hybridbil. I foråret 2020 valgte vi derfor, at få opsat 4 ladestandere, som giver alle medarbejdere og gæster mulighed for at få ladet deres bil op, mens de er på kontoret. Vores ladestandere bruger bl.a. strømmen fra vores solcellepark, så strømmen der bruges, er så grøn som muligt.
Plantage: I efteråret 2020 tog vi det næste skridt på vejen om at øge bæredygtigheden i virksomheden. Her blev der plantet en frugtplantage med formålet at give tilbage til naturen og nedsætte det Co2-aftryk, vi sætter. Derudover er det også et ekstra gode til vores medarbejdere, som i deres frokostpause kan gå ud og plukke helt friske æbler, pærer og blommer.
2021
Batteri: I foråret 2021 fik vi installeret et batteri til lagring af overskydende energi fra solcellerne. Dette gør blandt andet, at vi ikke kun kan gøre brug af strømmen fra solcellerne de dage, solen skinner. Samtidig fik vi installeret ur-styring til ladning af skiftebatterier til vores trucks på lageret. Dette blev gjort for at kunne lade vores batterier op om dagen ved hjælp af solcellestrøm.
Belysning: Vi har løbende fået udskiftet alle vores lyskilder med LED. Dette reducerer spild af strøm, da LED afgiver mindre varme og dermed mindre strøm end gløde- eller halogenpærer og er derfor strømbesparende. Udover reduceringen af strømspild, lever LED-pærer også op til 10 gange længere, hvilket betyder, at forbruget af pærer også reduceres markant. Udledningen af CO2 nedsættes også ved at skifte til LED, på grund af LED pærens lave strømforbrug. Der spares omkring 2 tons CO2 over en almindelig 3W LED spots levetid, hvis den benyttes i stedet for en halogen.
Madspild: Madspild er en af de store syndere i klimakrisen. For at undgå madspild, har vi i vores kantine indført, at der hver fredag serveres rester fra hele ugens menu. Dette medfører, at vores spild reduceres markant.

Miljørapport
Vi er en miljøbevidst virksomhed, der er fast besluttet på at være omhyggelige og effektive omkring vores brug af naturressourcer og energi, både i den infrastruktur vi bruger og i vores arbejdsprocesser. På den måde sikrer vi, at vores påvirkning/aftryk på miljøet er minimalt. Vi arbejder dertil også med relevante miljøcertificeringer og opfordrer vores leverandører til at være miljøbevidste.
Miljøbevidsthed gennem vores supply chain
Vi stræber efter at overholde alle miljøstandarder, både internt i Bossard men bestemt også hos vores leverandører. Vores Code of Conduct for leverandører angiver derfor følgende: ”Leverandører skal implementere foranstaltninger, der bidrager til miljøbeskyttelse under produktets livscyklus; design, udvikling, produktion, transport, drift og bortskaffelse eller genbrug, eller at garantere at de overholder de internationale miljøledelsessystemer, såsom ISO 14001.” For at sikre dette tager vi ud og besøger vores leverandører, så vi kan sikre, at produktionsprocesserne lever op til de krav, vi stiller.