PEMSERTER® - presse til PEM® presbefæstelse

PEMSERTER® presser er effektive værktøjer, der kan montere alle former for PEM® presbefæstelse med høj præcision og stor arbejdssikkerhed.

Hos Bossard finder du både den manuelle presse PEMSERTER® 4 og det automatiske fødesystem PEMSERTER® IN-DIE, der gør det muligt at montere presmøtrikker og indpresningsstag med høj hastighed.

PEMSERTER® 4 – manuel pneumatisk presse til presbefæstelse




pemserter 4 presseDen manuelle presse PEMSERTER® 4 anvender trykluft til montagen og kan montere alle former for PEM® presbefæstelse (gevindstørrelser fra M2 – M8) med en pressekraft på op til 53,4 kN.







Køb i E-shop



Produktinformation (engelsk)

PEMSERTER® IN-DIE – automatisk system til presmøtrikker eller indpresningsstag




pemserter in die automatisk fødesystemPEMSERTER® IN-DIE systemet føder automatisk presbefæstelse ind i pressen ved høj hastighed. Systemet er ideelt til serieproduktion, hvor man reducerer montagetid og steps i montageprocessen, hvilket fører til en lavere kostpris pr. produceret enhed.

PEMSERTER® IN-DIE kan erhverves hos Bossard til montage af presmøtrikker eller til indpresningsstag.



Køb i E-shop



Produktinformation (engelsk)