Sådan ser du digitaliseringen som en mulighed – i stedet for en trussel.

Smart factory logistics Bossard key visual blog
januar 22, 2018

For mange skaber digitaliseringen frygt og usikkerhed.  
 
Selv om du har indset at der er fordele ved en digitalisering, kan det nogle gange være svært at se, hvor du skal begynde. Der er altid en frygt for, at dine konkurrenter tager ny teknologi hurtigere og mere effektivt i brug, end du gør, og som betyder at din virksomhed taber terræn.

 

Fordelene ved en digitalisering

Hos Bossard er vi overbeviste om, at fordelene ved digitaliseringen er større end ulemperne. Det er derfor, vi har udviklet Smart Factory Logistics, for at hjælpe dig med at blive digitaliseret.
Her er nogle af de fordele din virksomhed kan drage nytte af med Smart Factory Logistics – og ved en digitalisering generelt: 

1. Større effektivitet

En digitaliseret, intelligent virksomhed er mere effektiv på alle områder. 

2. Hurtigere på markedet

Få dine produkter hurtigere ud til kunderne med bedre, mere strømlinede og mere intelligente produktionsprocesser. 

3. Hurtigere gennemløbstider

Reager hurtigere på efterspørgslen og få bedre gennemløbstider med digitaliseret systemer og strategier. 

4. Bedre overblik

Maskinlæring og Internet of Things giver dig indsigt i store mængder data. 

5. End-to-end integration

Integrer end-to-end-løsning som effektiviserer hele forsyningskæden. 

6. Bedre konkurrenceevne 

Vær helt fremme teknologisk og et skridt foran konkurrenterne. 

7. Større økonomisk vækst

Vi er ved at nærme os grænserne for traditionel produktion, og vi er nødt til at gøre noget for at fastholde den økonomiske vækst. Vi mener, at svaret er digitalisering. 

8. Lavere produktionsomkostninger

Digitalisering skaber nye muligheder. Digitalisering betyder, at man kan producere små serier til samme pris som store serier.

9. Bedre slutprodukter

Digitalisering gør det muligt at producere bedre produkter, ikke bare at producere de samme produkter bedre – men mere funktionelle og intelligente produkter (som også er billigere at producere!)

 

Digitaliseringens udfordringer

Digitalisering ser meget godt ud på papiret, men hvad nu hvis det ikke er helt, hvad det er opreklameret til? Listen er dog meget kortere, men vi mener, det er på sin plads også at nævne nogle af udfordringerne:

1. Implementeringsomkostninger

Det kan være, at omkostningerne ved implementeringen af nye systemer og strategier bekymrer dig. Og det er rigtigt – digitalisering kan være en stor investering. Men man kan heldigvis digitalisere step for step; tage nogle områder ad gangen i stedet for at ændre det hele på en gang. Det er en hjælp, hvis omkostningerne er et problem. Desuden – når du først har investeret, er pengene hurtigt tjent ind igen, fordi digitaliseringen giver så store gevinster. 

2. Systemer/strategier kan blive forældet meget hurtigt

Teknologiudviklingen sker med lynets hast. Hvis du køber en helt ny smartphone, kan teknologien i den være forældet på et par måneder. Eller du kan købe en ny bil og kort efter ser, at producenten har lanceret en ny model, der er sikrere og smartere end den, du lige har købt. Det er helt naturligt at tænke over den slags, når du overvejer en digitalisering af din virksomhed. Men de fleste teknologier på markedet i dag kan "opdateres". De kan udvikles i takt med, at teknologien udvikles, og man behøver ikke at skifte det hele ud hvert andet år.

Som du kan se, er udfordringerne ved digitaliseringen til at overkomme, og fordelene opvejer klart risikoen. Læs mere om, hvordan du kan blive klar til Industri 4.0 og digitaliseringen i e-bogen 7 steps til at blive klar til Industri 4.0 / digitalisering (uden robotter).