Sistema de fijación resistente al calor

Cliente y tarea
Fire test in tunnel

La seguridad en los túneles es algo que nos afecta a todos. Nuestro cliente en Francia es una empresa que desarrolla sistemas de fijación y suministra elementos de fijación y conectores seguros y económicos en todo el mundo. 

Para la renovación de un túnel en París, el objetivo era mejorar el sistema de fijación actual para las placas de protección antiincendios. A Bossard se le encargó la tarea de identificar una solución de sujeción que pudiera soportar la corrosión y las temperaturas extremas en caso de incendio en el túnel. La seguridad pública era en este caso lo más importante. Además de los requisitos en cuanto a seguridad, la nueva solución también tenía que permitir un proceso de instalación más rápido y mejor. 

En resumen, la combinación perfecta entre seguridad y una mayor productividad. 

Solución
ecosyn○-grip

Teniendo en cuenta los estrictos requisitos de seguridad y rendimiento del producto el equipo de ingeniería de Bossard propuso una solución llamada ecosyn®-MRX. Se trata de una sujeción especial fabricada en acero cromado templado, endurecido y martensítico. ecosyn®-MRX puede resistir al menos seis horas a temperaturas extremas de hasta 1200 °C. Es el resultado de un nuevo desarrollo en tecnología de materiales. Además, la rosca autoperforante está diseñada para un taladrado de alto rendimiento.

Ventajas para el cliente
Test passed, ecosyn○-MRX released

Los tornillos Bossard ecosyn®-MRX cumplen satisfactoriamente todos los requisitos de seguridad óptima, resistencia mejorada frente a la corrosión y proceso de montaje más rápido.