Tecnología de clinchado

Los elementos de fijación autosujetables se convierten en una parte integral de las piezas de trabajo al colocarlos en orificios de chapas y aplicar una fuerza de compresión. La chapa metálica que rodea a la cabeza se desplaza hasta una mordedura. Asimismo, un anillo serrado de sujeción impide que el elemento de fijación gire después de haberse instalado. Los elementos de fijación de tipo escariado para uso en placas de circuito impreso se escarian o tallan en el material, creando un ajuste por interferencia;

asimismo, proporcionan unos puntos de montaje resistentes y un rendimiento alto de extracción y par de apriete de salida sin provocar daños o abombados en los paneles. La parte posterior de las chapas metálicas queda alineada. Estos elementos de fijación pueden instalarse en una gran variedad de materiales y proporcionan soluciones de fijación fiables para distintos sectores industriales, como el aeroespacial, automovilístico, electrónico, cajas y carcasas, ingeniería mecánica o medicina.

Algunos de los tipos principales de productos de la amplia cartera de productos son los siguientes:

  • Tuercas autosujetables
  • Pernos prisioneros autosujetables
  • Separadores
  • Pasadores
  • Elementos de fijación de panel
  • Elementos de fijación de ángulo recto
  • Elementos de fijación Snap-Top
  • SpotFast

 

Suministramos varios elementos de fijación autosujetables y perforantes de marca, entre los que se incluyen los siguientes:

 


haeger

Premsa de inserción

 PEM

Elementos de fijación autosujetables
Logo PEMSERTER
Premsa de inserción
e-Shop
 

 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.